Comment utiliser les produits Legrand pour assurer une bonne circulation de l’air intérieur ?

Vous avez le choix entre plusieurs produits Legrand pour assurer une bonne circulation de lair dans votre maison, notamment pour bien ventiler la salle de bain ou la cuisine. Vous pouvez installer ou faire installer des commandes, connectées ou non, pour piloter le système de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), mais aussi un capteur connecté pour surveiller la qualité de l’air intérieur.

Information complémentaire

Commander sa VMC facilement

La VMC permet de renouveler régulièrement l’air dans la maison. Installez une ou plusieurs commandes pour VMC pour régler plus facilement la vitesse de la ventilation : vitesse rapide quand c’est nécessaire, vitesse lente le reste de la journée. Ces commandes ou interrupteurs existent en différentes gammes (Céliane, Mosaic, dooxie) et en différentes couleurs pour les assortir à votre décoration.
 

Information complémentaire

Connecter la VMC de sa maison

Pour encore plus de confort d’utilisation, connectez votre VMC avec une commande sans fils pour VMC Céliane with Netatmo. Vous pouvez ainsi piloter la ventilation depuis n’importe quelle pièce ou à distance avec l’application Home + Control. La VMC connectée est aussi compatible avec les principaux assistants vocaux du marché (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa).

Information complémentaire

Créer et personnaliser facilement vos plannings de ventilation !

Pour un logement bien ventilé sans y penser vous pouvez programmer des plannings de ventilation en fonction de vos habitudes de vie et les intégrer dans vos scénarios personnalisés. Par exemple tous les matins, choisissez d’activer votre VMC en mode "grande vitesse" à l’heure où tout le monde passe dans la salle de bains et sélectionner l’heure où tout le monde quitte la maison pour que la VMC revienne en mode "petite vitesse".

Information complémentaire

Surveiller la qualité de l’air intérieur


L’air intérieur peut être plus pollué que l’air extérieur. Pour surveiller la qualité de l’air de votre maison, faites installer un Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent. Il mesure en continu la température, la qualité et l’humidité de l’air, ainsi que le niveau sonore. Les données s’affichent sur votre smartphone dans l’app Healthy Home Coach. Vous pouvez recevoir une notification en cas de dépassement de certains seuils.
 

Information complémentaire

Faites appel à un électricien certifié


Pour installer une commande de VMC,  la rendre connectée ou installer un Capteur de Qualité de l’Air Intelligent, demandez un devis à un électricien recommandé par Legrand. Vous trouverez un professionnel près de chez vous sur notre site internet electriciencertifie.fr.
 

Questions fréquentes

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de...
En savoir plus
Installé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter...
En savoir plus
Rien ne vaut une bonne ventilation pour un logement bien aéré ! Mais une ventilation mécanique contrôlée, c’est encore mieux. Surtout si elle est commandée par un interrupteur VMC, qui permet de régler la vitesse de ventilation idéale. Comment fait-on pour installer cette commande de...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Découvrez comment installer facilement le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo.
En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo vous permet de vivre dans un environnement et une maison plus saine. En effet, le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo mesure 4 facteurs dans la pièce dans laquelle il est installé : l’humidité, la qualité de l’air...
En savoir plus