Information complémentaire
Lorsque vous préparez à manger, aérer votre cuisine ne suffit pas pour chasser les odeurs, les vapeurs et fumées de cuissons peuvent être toujours présentes. Découvrez une solution complémentaire à la hotte de cuisine avec la commande pour VMC Céliane.
Information complémentaire

Qu’est-ce qu’une VMC ?
Abréviation pour Ventilation Mécanique Centralisée, la VMC est indispensable dans une maison. La VMC va permettre de forcer l’extraction de l'air vicié de l’intérieur, afin d’assurer une certaine qualité et le renouvellement de celle-ci dans votre pièce. Présente dans les endroits humides comme la salle de bain, on la retrouve également dans la cuisine.
Pourquoi avoir une VMC dans sa cuisine ?

Dans la cuisine, la ventilation de l’air ambiant peut se faire de deux façons : avec une hotte de cuisine et avec une VMC. Mais depuis 2001, il est obligatoire de disposer d’une VMC dans sa cuisine notamment dans les logements neufs et lorsque l’on possède une cuisinière à gaz.
Pourquoi avoir une VMC en plus de la hotte ? pour deux raisons :
- Sanitaire : la VMC permet d’éviter d’avoir un air de mauvaise qualité évitant ainsi des problèmes sanitaires (allergies, troubles respiratoires, crise d’asthme, etc.)
- Confort : la VMC améliore le confort thermique en évitant la sensation de courant d’air dans votre cuisine et vous apporte un véritable confort olfactif en éliminant les mauvaises odeurs.
A noter : le fonctionnement de la hotte de cuisine doit être strictement indépendant de la VMC car si les deux systèmes sont utilisés en même temps , cela peut entraîner des déperditions et des retours d’air.
Information complémentaire

Les avantages d’une commande VMC
L’installation d’une commande pour VMC présente plusieurs avantages :
- éviter la perte importante de chaleurs
- éviter la condensations
- réduire votre consommation d’électricité
- varier la vitesse de renouvellement de l’air (et de l’évacuation de l’humidité) selon les usages et les saisons.
La commande pour VMC Céliane présente tous ces avantages en plus de chasser les odeurs de votre cuisine.
Information complémentaire

Pour une cuisine déco et sans odeurs
La commande pour VMC Céliane existe en deux finitions (Blanc et Titane) et est facilement composable avec une plaque de votre choix. Au total 44 finitions vous sont proposées afin de personnaliser votre cuisine selon vos envies, tout en chassant les odeurs.
Information complémentaire

Installation d’une commande VMC
Vous éprouvez des difficultés pour installer votre votre commande pour VMC dans votre cuisine ? N’hésitez pas, faîtes appel à un électricien recommandé Legrand afin de mieux être accompagné pour vos projets d’installation électrique.