Comment les produits Legrand peuvent aider à lutter contre l’humidité et les moisissures ?

Votre maison est trop humide ? Votre salle de bain est pleine de moisi ? Vous avez du mal à respirer chez vous ? Cela est probablement dû à une mauvaise circulation de l’air intérieur. Nos solutions peuvent vous aider à mieux ventiler votre maison pour lutter contre l’humidité et les moisissures. Vous avez le choix entre plusieurs commandes de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). Il existe aussi un capteur connecté pour surveiller la qualité de l’air intérieur.

Assainir l’air de la maison

salle de bain beige 1222x569 0

Les moisissures se développent surtout dans des espaces clos, humides et mal ventilés, comme la salle de bain, la cuisine ou le sous-sol. Saviez-vous que l’air intérieur était en moyenne 4 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur ? L’air des logements est dégradé par les acariens, les poussières, les produits chimiques, etc. Il est donc conseillé donc d’aérer sa maison tous les jours en ouvrant les fenêtres et en utilisant un bon système de ventilation.
 

Information complémentaire

Commander sa VMC simplement

Pour utiliser plus facilement votre VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), faites poser des commandes à portée de main dans toutes les pièces humides de la maison. Vous pourrez ainsi régler plus simplement la vitesse de ventilation, lente ou rapide. Legrand propose un grand choix de commandes pour VMC dans plusieurs couleurs, finitions et gammes (Céliane, Mosaic, dooxie).
 

Pour augmenter le confort de votre maison, pensez à la VMC connectée ! Compléter votre installation connectée en contrôlant votre VMC (Ventilation Mécanique Centralisée) simple flux à 2 vitesses avec une ou plusieurs commandes sans fils. D’un seul geste, par la voix (via un assistant vocal) ou encore avec votre smartphone via l’application Home + Control vous pilotez la VMC de la pièce de votre choix.

S’assurer de la qualité de l’air intérieur

Pour s’assurer que l’air de la maison est suffisamment brassé, vous pouvez mesurer la qualité de l’air de vos pièces avec le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent Netatmo. Cet appareil connecté mesure la température, le taux d’humidité, la qualité de l’air et le niveau sonore. Vous visualisez les données et recevez des notifications sur votre mobile, par exemple en cas de pics d’humidité.

Information complémentaire

Trouver un électricien certifié

Faites confiance aux électriciens certifiés par Legrand pour installer un Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent ou une Ventillation manuelle ou connectée dans votre maison. Ils sont tous répertoriés sur notre site electriciencertifie.fr, partout en France. Demandez-leur un devis !

Questions fréquentes

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de...
En savoir plus
Rien ne vaut une bonne ventilation pour un logement bien aéré ! Mais une ventilation mécanique contrôlée, c’est encore mieux. Surtout si elle est commandée par un interrupteur VMC, qui permet de régler la vitesse de ventilation idéale. Comment fait-on pour installer cette commande de...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo vous permet de vivre dans un environnement et une maison plus saine. En effet, le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo mesure 4 facteurs dans la pièce dans laquelle il est installé : l’humidité, la qualité de l’air...
En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo est piloté depuis l’app Healthy Home Coach. En effet, suivez l’évolution de la qualité de votre air depuis votre smartphone via l’application Healthy Home Coach et recevez des alertes en temps réel.
En savoir plus