Adapter l'ambiance lumineuse de la pièce en installant un variateur de lumière sur une lampe éco
Lors d'un apéro entre amis, un moment de lecture, une soirée DVD, il est souvent indispensable d’adapter l’ambiance lumineuse de votre salon à vos activités pour en profiter pleinement. Les variateurs de lumière des gammes Legrand s'installent sur tous les interrupteurs et permet de moduler l'intensité et de faire varier la lumière. L'écovariateur Legrand est compatible avec différents types de lampes dimmables : LED, Fluo compacte, halogène, incandescente. En fonction du type de lampes choisi, la puissance maximale varie.
Cet écovariateur mémorise la dernière intensité lumineuse choisie et allume et éteint la lampe de façon progressive.
Choisir ses interrupteurs variateurs découvrir les interrupteurs
Liste de matériel et outils
- 1 écovariateur de lumière
- 1 tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme
Règle de sécurité
Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur principal.
Etape 1 : Démontez l'interrupteur électrique en place
Démontez l’ancien interrupteur :
- Retirez l’ancienne plaque de finition (éventuellement à l'aide d'une pince)
- Retirez le mécanisme de l’interrupteur électrique
Etape 2 : Débranchez les fils électriques
Débranchez les fils que vous réutiliserez pour brancher l’écovariateur
Etape 3 : Raccordez les fils au nouvel interrupteur
- Raccordez les fils électriques au mécanisme en respectant bien les symboles
- Le symbole L correspond à la phase, votre fil rouge
- Le symbole phase coupé (un dessin qui s'interrompt) correspond à votre retour de lampe, qui peut être indiqué par un fil violet, orange ou noir
Etape 4 : Installez l'écovariateur dans l'emplacement libéré
- Insérez le mécanisme du variateur dans la boîte d’encastrement
- Vérifiez qu’il est bien droit en vous aidant d’un niveau à bulle, si nécessaire
- Vissez les fixations
Etape 5 : Terminez l'installation de l'écovariateur
Il ne reste plus qu’à simplement clipser la plaque de finition sur le mécanisme.
Vous pouvez maintenant remettre le courant, et choisir l’ambiance lumineuse que vous souhaitez donner à la pièce.
Questions fréquentes
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression...
En savoir plusLe poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plusL’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...
En savoir plusLa sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration. Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le...
En savoir plusLe fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux...
En savoir plusVous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plusCommander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plusDémarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus