Dans quel cas utiliser un disjoncteur ou contacteur ?
Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique.
Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière commandée, par exemple le chauffe eau en heures creuses/heures pleines, piloté par le contact Enedis.
Qu'est-ce qu’un disjoncteur ?
Le disjoncteur est l’un des éléments essentiels d’une installation électrique domestique. Il a pour mission d’assurer la protection des circuits et des biens dans le logement. Il en existe plusieurs types et plusieurs calibres.
S’il détecte une surcharge ou un court-circuit, le disjoncteur coupe l’alimentation du circuit concerné. Il permet ainsi d’éviter l’échauffement des câbles et la détérioration des appareils branchés, ou pire : un début d’incendie. Il est aussi aisément réarmable, dès lors que le problème est résolu.
L’utilisation d’un disjoncteur pour protéger un circuit électrique est indispensable, en vertu de la norme NF C 15-100. Celle-ci stipule que tout circuit (commun ou dédié) doit être branché sous un disjoncteur d’une puissance adéquate, et relié par un fil de section correspondante.
Notez que le disjoncteur est devenu obligatoire dans le cadre d’une rénovation ou d’une construction neuve. Il vient ainsi remplacer le coupe-circuit qui fonctionne à l’aide d’un fusible. C’est la norme NF C 15-100 qui impose désormais l’utilisation de disjoncteurs dans une installation électrique.
Apprenez comment ajouter un disjoncteur destiné à protéger un circuit de prises de courant grâce au tutoriel ci-dessous !
En savoir + sur la norme NF C 15-100 Voir les disjoncteurs![disjoncteur on tableau circuit part 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/disjoncteur-on-tableau-circuit-part-1222x569_0.jpg?itok=gx04tAFe)
Qu'est-ce qu’un contacteur ?
Un contacteur permet d'ouvrir ou fermer un circuit sur réception d'un signal électrique. En résidentiel, on retrouve majoritairement le contacteur "heures creuses/heures pleines".
Un contacteur, appelé « contacteur heures creuses » ou « contacteur jour/nuit » permet de mettre en marche automatiquement un appareil, comme le chauffe-eau par exemple, pendant les périodes à tarif réduit (heures creuses).
Comme son nom l’indique, ce contacteur est utilisé dans le cadre d’un abonnement électrique avec option heures pleines/heures creuses.
Son principe de fonctionnement est simple : connecté au circuit dédié à un appareil électrique, par exemple le chauffage ou le chauffe-eau, le contacteur commande sa mise en service automatique durant les heures les plus économiques (heures creuses).
Le contacteur se place dans le tableau électrique et dispose de trois commandes qui peuvent être actionnées manuellement : marche automatique, arrêt, marche forcée.
La première pilote la mise en marche des appareils durant les heures creuses, en fonction du signal. La seconde permet de couper l’alimentation quand vous n’en avez pas besoin (départ en vacances). La troisième vise à forcer l’utilisation d’un appareil comme le ballon d'eau chaude. Par exemple, si vous avez besoin d'eau chaude sans attendre le signal automatique.
Si vous avez opté pour l’option heures pleines/heures creuses (à voir avec votre fournisseur d’électricité), l’usage d’un contacteur dédié est donc indispensable.
Vous rajoutez un chauffe eau ?
Vous devez installer un disjoncteur 20 A pour protèger le circuit chauffe-eau. Si vous souhaitez bénéficier de l'option heures creuses d'Enedis, vous devrez prévoir un contacteur pour tarif heures creuses et un disjoncteur 2 A pour proteger le circuit de commande.
Voir les contacteurs![legrand schema contacteur heures creuses](/sites/default/files/styles/1222x569/public/legrand_schema-contacteur-heures-creuses.jpg?itok=iTAcGUqq)
![0](http://img.youtube.com/vi/gPlTyxfIcAU/0.jpg)
Tuto vidéo
Ajouter un disjoncteur à un circuit de prises électriques
- Découvrir
Questions fréquentes
J'ai éteint manuellement mon contacteur connecté et il n'est jamais rallumé, pourquoi?
Si votre contacteur connecté est paramétré en mode Manuel, chaque action manuelle est définitive jusqu'au prochain appui, action dans l'App, ou jusqu'au prochain événement dans un planning d'actions.
Si votre contacteur connecté est paramétré en mode Heures Pleines / Heures Creuses,... En savoir plus
Comment économiser de l'électricité dans une maison ?
Voici 3 étapes clés pour réduire de manière efficace votre consommation électrique et faire des économies : mesurer contrôler agir Découvrez les produits modulaires connectés Drivia with Netatmo pour une gestion contrôlée de votre consommation. En savoir plus
Quelle est la précision de la mesure des consommations indiquées dans l'App Home + Control ?
L'App Home + Control affiche les consommations de vos produits filaires connectés.Les prises de courant, sorties de câble, contacteurs et télérupteurs mesurent la consommation avec une précision de +/- 5%.
La consommation affichée pour les micromodules et interrupteurs d'éclairage est... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Lors de l'installation de mon contacteur ou télérupteur connecté, puis-je câbler de la puissance sur les bornes C1 et C2 ?
Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande. En savoir plus
Pour installer un contacteur connecté, faut-il protéger le circuit commande?
Les contacts du contacteur connecté sont auto-protégés. Il ne faut donc pas installer de protection de type 2A sur le circuit de commande. En savoir plus
Combien de volets roulants par disjoncteur ?
L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un... En savoir plus
Comment changer un disjoncteur ?
On peut souhaiter changer un disjoncteur pour plusieurs raisons : produit défectueux, changement de la charge nécessitant le remplacement du circuit, rénovation… Si, suite à une coupure, un disjoncteur ne peut pas être réarmé, c’est qu’il est probablement défectueux, ou que le... En savoir plus
Comment fonctionne un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.