Comment installer un contacteur jour/nuit au tableau électrique ?

Temps estimé : 1 h Tutoriel

Avec le contacteur jour/nuit, les appareils gros consommateurs d’énergie (chauffe-eau, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.) peuvent être allumés automatiquement pendant les périodes à tarifs réduits et ainsi permettre de faire des économies ! Pour un bon fonctionnement, il est nécessaire de disposer d’un abonnement avec option tarifaire heures creuses. 
 

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour installer le contacteur jour/nuit, munissez-vous :

  • d'un disjoncteur 2A
  • de 2 peignes d'alimentation
  • de fils de phase et de neutre
  • d'une pince coupante
  • d'une pince à dénuder
  • d'un tournevis plat
     

Information complémentaire

Sécurité

Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Et pour une sécurité maximale, si votre disjoncteur général le permet, consignez-le à l'aide d'un cadenas spécifique.

Cela permet d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant l'installation.
 

Information complémentaire

Étape 1 : préparer l'installation

  • coupez l'interrupteur différentiel situé en tête de la rangée sur laquelle vous allez ajouter le contacteur, c'est à dire celle où se trouve le disjoncteur qui protège l'appareil à commander 
  • puis mettez le disjoncteur sur lequel vous intervenez en position "off"
  • enlevez le capot du tableau électrique et assurez-vous de l'absence de courant en utilisant un testeur de tension
  • retirez les 2 peignes d'alimentation de la rangée concernée et commencez par clipser le disjoncteur 2A à côté du disjoncteur qui protège l'appareil  à commander, par exemple le chauffe-eau
  • clipsez ensuite le contacteur jour/nuit à côté du disjoncteur 2A

Sa mise en place peut toutefois se faire en milieu d'une rangée de disjoncteurs car il est conçu pour laisser passer les peignes horizontaux sans risques pour la sécurité.

Information complémentaire

Étape 2 : raccorder le différentiel au disjoncteur de la rangée

  • utilisez les 2 nouveaux peignes d'alimentation pour raccorder le différentiel au disjoncteur de la rangée

Un avec le côté bleu visible sur les bornes de neutre, un avec le côté noir visible sur les bornes de phase
 

Information complémentaire

Étape 3 : raccorder le disjoncteur du chauffe-eau au contacteur 

  • déconnectez le fil de neutre du disjoncteur du circuit chauffe-eau, insérez-le dans la borne 2 du contacteur et vissez-le
  • puis déconnectez le fil de phase du disjoncteur du chauffe-eau, insérez-le dans la borne 4 du contacteur et vissez-le
  • préparez une section de fil de phase et une section de fil de neutre de la section appropriée afin de raccorder le disjoncteur du chauffe-eau au contacteur 
  • dénudez chaque fil sur une extrémité
  • insérez la partie dénudée du fil de neutre bleu dans la borne 1 du contacteur et vissez
  • insérez la partie dénudée du fil de phase dans la borne 3 du contacteur et vissez
  • coupez si besoin l'excédent de fil en conservant une longueur suffisante pour raccorder le disjoncteur chauffe-eau et dénuder les deux extrémités
  • connectez le fil de neutre bleu dans la borne N et connectez le fil de phase dans la borne de phase du disjoncteur dédié à la protection du chauffe-eau ou de la borne de recharge de véhicule électrique
     

Information complémentaire

Étape 4 : raccorder le contacteur et son disjoncteur entre eux et au tableau électrique

  • dénudez les deux fils noirs qui sortent du relais de découplage du compteur de votre fournisseur d'énergie dans votre tableau
  • raccordez-en un sur la borne de phase du disjoncteur 2A qui protège le contacteur
  • raccordez l'autre sur la borne A1 du contacteur
  • préparez une nouvelle longueur de fil bleu de neutre pour raccorder le contacteur à son disjoncteur
  • dénudez les deux extrémités
  • raccordez-en une sur la borne de neutre du disjoncteur 2A
  • raccordez l'autre sur la borne A2 du contacteur
     

Information complémentaire

Étape 5 : finaliser l'installation

  • retirez le nombre nécessaire d’obturateurs et remontez le capot
  • remettez le courant au disjoncteur général et remontez la manette de l'interrupteur différentiel et des disjoncteurs

L’installation est terminée, le contacteur jour/nuit est opérationnel. 

La commande manuelle, en façade du contacteur, permet : 

  • en position 1 la mise en marche exceptionnelle du contacteur pendant les heures pleines
  • en position 0 l'arrêt du contacteur