Poussière, eau et électricité, tout savoir sur les IP

Publication le 21 octobre 2020 Solution maison

Indication pour votre sécurité

Les prises, interrupteurs, luminaires et autres équipements électriques possèdent des caractéristiques IP (indice de protection) qui déterminent leur niveau d’étanchéité à l’eau, à la poussière, mais aussi à différents types d’insertion comme un tournevis, un fil métallique ou un doigt ! L’ensemble des produits Legrand répond au minimum à un IP20.

Par exemple : un IP20 peut équiper une pièce sans risque d’humidité, comme un salon. Un espace soumis à la condensation ou éclaboussure d’eau devra être équipé avec des appareils IP44 minimum, comme certains produits de la gamme Céliane, ou IP55, dans la gamme Plexo. Toutefois, si un IP55 représente la norme pour supporter les aléas des intempéries extérieures, il n’est pas protégé contre une immersion totale ou contre la puissance d’un nettoyeur haute pression. Pour ces cas précis, des IP plus élevés sont disponibles.

Il est important de bien choisir le degré d’IP d’un appareil électrique suivant son utilisation souhaitée (extérieur, terrasse protégée, cuisine, salle de bain, etc) et sa résistance à l’introduction de corps solides (poussières, outils, fils métalliques ou doigt) ou liquides (eau).

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’un IP ?

L’IP, ou indice de protection, indique le niveau de protection des équipements électriques contre l’introduction de doigts, tournevis, fils, poussières et eau à l’intérieur de leurs enveloppes et pouvant par ce fait nuire à la sécurité des utilisateurs. L’IP permet ainsi de déterminer à quel usage et environnement est destiné un appareil électrique.

Couramment utilisé pour choisir les prises, interrupteurs et luminaires, il est important de savoir que l’indice de protection est aussi valable pour les boîtes de dérivation, les coffrets électriques et autres équipements de votre habitation.

Information complémentaire

dessin prise eau electrocution 700x350
femme maquillage sdb vmc carmin 350x350 abri jardin 350x350

A chaque situation son IP

Une prise électrique destinée à alimenter un point dans le jardin demande un indice de protection plus élevé qu’une prise installée dans le salon car les conditions climatiques ne sont pas similaires.

De la même façon, certaines pièces à l’intérieur de la maison sont plus humides que d’autres, comme la salle de bains ou la cuisine. Elles exigent donc un niveau d’étanchéité à l’eau plus élevé pour certains appareils dans les volumes prévus par la norme NF C 15-100.

Information complémentaire

Quelle signification des chiffres après IP ?

L’IP est suivi de deux chiffres, et parfois d’une lettre additionnelle, définis par la norme CEI 60529.

Les essais sont rigoureusement réalisés en laboratoire afin de garantir une sécurité optimum des appareils électriques utilisés.

1er chiffre - Corps solides

tableau info etancheite 01 1222x569

Le premier chiffre indique le niveau de protection contre l’introduction de corps solides : un doigt, un outil, un fil métallique ou la poussière.

2ème chiffre - Corps liquides

tableau info etancheite 02 1222x569

Le deuxième chiffre indique le niveau de protection contre les corps liquides, principalement l’eau sous forme de pluie, arrosage, jet ou lance à incendie, et même l’immersion.

Lettre additionnelle

tableau info etancheite 03 1222x569

La lettre additionnelle (optionnelle) indique le niveau de protection contre les contacts directs par l’accès aux parties dangereuses.

Information complémentaire

Comment lire un IP ?

Ces tableaux permettent de déchiffrer l’IP d’un appareil ou de définir l’IP nécessaire pour une utilisation spécifique.

L’IP peut aussi ne comporter qu’un seul chiffre. Dans ce cas, le chiffre manquant est représenté par un X ou un 0. Par exemple, un appareil électrique IP4X (ou IP40) est protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, mais n’est absolument pas étanche à l’eau.

Lorsqu’il s’agit d’un IP4X C, cela signifie que l’équipement est aussi protégé contre l’introduction d’outils, comme un tournevis.

Information complémentaire

Précautions pour choisir un IP

Prendre un IP supérieur au besoin n’est pas un problème. Choisir un IP insuffisant au regard de l’emplacement de l’équipement peut se révéler dangereux pour l’utilisateur.

Par exemple : pour alimenter électriquement le jardin, une prise IP55, protégée contre les poussières et les projections d’eau de toutes directions, est idéale.

Information complémentaire

Quelle différence avec la classe de protection ?

Si l’IP indique le niveau de protection aux contacts directs, la classe de protection définit quant à elle la norme de l’équipement face aux risques de contact indirect (notamment dus à un défaut d’isolation).

Cette protection contre les contacts indirects est assurée par une liaison à la terre, ou par une double isolation ou une isolation renforcée, ou encore par une alimentation TBTS (très basse tension de sécurité) assurée par un transformateur isolé galvaniquement.

Information complémentaire

Quelles sont les 3 classes de protections ?

Il existe trois classes de protection, la classe 0 étant désormais interdite en Europe :

  • classe 1 : appareil comportant une isolation principale et une isolation par borne de terre (ces équipements et leur enveloppe métallique doivent être raccordés à la terre). Exemple : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, etc
  • classe 2 : appareil comportant une isolation double ou renforcée, sans partie métallique accessible (ces équipements ne sont pas reliés à la terre). La double isolation continue d’assurer la protection des personnes même après un défaut d’isolement de ces éléments internes. Exemple : sèche-cheveux, certains outils électroportatifs, etc. Attention : si l’enveloppe externe d’un appareil de classe 2 est défectueuse, alors le produit peut devenir dangereux pour son utilisation. Il est fortement conseillé de vérifier toujours l’état des appareils électriques avant utilisation
  • classe 3 : appareil fonctionnant en très basse tension de sécurité et permettant de protéger les utilisateurs même après un défaut d’isolement. La tension TBTS ainsi utilisée évite tout risque électrique pour les utilisateurs.

Questions fréquentes