Information complémentaire

Connecter son pack de démarrage
Dans un premier temps, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est connecté et qu’il fonctionne.
Après avoir branché la prise Control mobile, placez l’ampoule LEDVANCE dans la pièce de votre choix et allumez la commande sans fils du pack de démarrage, puis configurez le produit dans l’application Home + Control.
Une fois la configuration terminée, votre pack est prêt à être utilisé.
Information complémentaire

Ajouter son pack extension
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » s’ajoute très facilement à votre pack de démarrage.
Il vous suffit d’ajouter les commandes sans fils Céliane with Netatmo à l’ampoule déjà installée.
Pour cela, rendez-vous dans le menu l’App Home + Control puis dans « ajout produits ». Sélectionnez le produit que vous souhaitez ajouter (ici une commande sans fils) puis déterminez la pièce et l’éclairage à commander.
Chaque commande du pack extension peut fonctionner avec l’ampoule issue du pack de démarrage.
Questions fréquentes
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.