Pourquoi un domino à l’intérieur du pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ?

Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté »  est composé de :

  • une prise Control mobile 
  • d’une commande sans fils Céliane with Netatmo
  • une ampoule LEDVANCE SMART+
  • des adhésifs repositionnables
  • des stickers
  • des bornes de connexion pour l’interrupteur existant.

Ces bornes de connexion fournies servent à « neutraliser » l’interrupteur historique. En effet, si l’une des personnes du foyer éteint l’interrupteur mécanique mural, l’ampoule n’est plus alimentée et la connectivité est donc perdue (l’ampoule n’est plus pilotable via l’app).

L'idéal, si vous le pouvez, est donc d'installer la commande sans fils Céliane with Netatmo incluse dans le pack, au mur, à la place de l’interrupteur existant grâce à la borne de connexion fournie. Nous vous expliquons comment faire !

Information complémentaire

Connecter sa commande sans fils à la place de l’interrupteur existant

Pour utiliser la borne de connexion fournie dans le pack afin de condamner l’interrupteur existant, le remplacer par la commande sans fils Céliane with Netatmo et ainsi conserver la connectivité de l’ampoule et de l’installation, suivez ces quelques étapes : 

  • coupez le courant et vérifiez l’absence de tension en manipulant l’interrupteur
  • retirez complètement (de la boîte d’encastrement) votre interrupteur existant à l’aide d’un tournevis
  • utilisez la borne de connexion fournie pour raccorder ensemble les 2 ou 3 fils câblés sur l’interrupteur à remplacer. Ces fils peuvent être de diverses couleurs (rouge, noir, orange, marron ou violet). Si un fil de couleur bleu (neutre) est présent, le raccorder à un autre bornier de façon séparée
  • repoussez les fils raccordés à la borne de connexion au fond de la boîte d’encastrement. Fixez la commande sans fils à l’aide des vis de la boite d’encastrement et clippez la plaque de finition

Questions fréquentes

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple. 
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi...
En savoir plus
Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contiennent notamment une ampoule LEDVANCE SMART + variable à paramétrer dans l’application Home + Control avec la commande sans fils.   L’ampoule ne s’allume plus ? Nous vous...
En savoir plus
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contient plusieurs produits dont une ampoule variable LEDVANCE SMART+. Au même titre que les finitions blanche et titane des commandes sans fils Céliane with Netatmo présentes dans le pack, il existe deux types...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message