Disjoncteur en panne, que faire ?

Un disjoncteur est placé directement dans le tableau électrique.

Il sert à protéger le circuit qui lui est relié et coupe le courant dès lors qu’il détecte une surintensité ou un court-circuit.

Les tableaux électriques avec disjoncteurs ont remplacé ceux avec porte-fusibles qui ne sont plus aux normes bien que toujours autorisés.

dessin disjoncteurs 700x700

Causes d’un disjoncteur "en panne"

Un disjoncteur dont la manette est baissée n’est pas nécessairement "en panne". En effet, son rôle est de vous protéger ainsi que votre installation en coupant le circuit en cas d’anomalies. Elles peuvent avoir deux causes  :

  • le disjoncteur a sauté parce qu’il a détecté une surintensité : trop d’appareils branchés ou un appareil dont la puissance est trop élevée
  • le disjoncteur a sauté parce qu’il a détecté un court-circuit : défaut sur un appareil ou sur le circuit

Si le disjoncteur ne réenclenche pas, il y a certainement un problème dans l’installation.

Pour en déterminer l’origine, il convient de procéder par étapes.

dessin disjoncteur circuit off 700x700

Etape 1 : identifiez si un appareil est la cause de la panne du disjoncteur

La manette du disjoncteur est en position basse, cela peut signifier qu’il a détecté un problème sur un appareil :

  • débranchez tous les appareils du circuit sans exception
  • réenclenchez la manette du disjoncteur. Si elle reste en position haute, cela veut dire que le problème vient bien d’un ou de plusieurs appareils sur le circuit électrique
  • testez chaque appareil individuellement en le branchant sur le circuit
  • si un des appareils fait "sauter" le disjoncteur, il est :

- soit trop puissant, ce qui cause une surintensité : passez à l’étape 3

- soit défectueux, ce qui génère un court-circuit : changez ou réparez votre appareil

Si aucun appareil ne fait sauter le disjoncteur, passez à l’étape 2.

dessin disjoncteurs circuit rearme 700x350

Etape 2 : identifiez si vous avez branché trop d’appareils

La manette du disjoncteur est en position basse, cela peut signifier qu’il y a trop d’appareils branchés :

  • après avoir effectué les vérifications de l’étape 1, rebranchez tous les appareils du circuit, les uns après les autres
  • si le disjoncteur saute : cela veut dire que le problème vient très certainement de la somme des puissances des appareils branchés (surintensité). Branchez moins d’appareils sur le même circuit ou ne les utilisez pas tous en même temps
famille logo ec 700x700 303

Etape 3 : contactez un électricien

  • vous avez effectué les vérifications de l’étape 1 et la manette du disjoncteur est en position basse : votre installation n’est peut-être pas adaptée ou présente un défaut.
  • vous avez débranché tous vos appareils mais vous n’arrivez pas à réenclencher la manette du disjoncteur : iI y a un défaut dans votre installation. Contactez un électricien qui pourra trouver la source de la panne et remettre votre installation en état de fonctionnement
  • vous avez identifié votre appareil trop puissant pour votre circuit : contactez un électricien pour adapter votre installation

Questions fréquentes

Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus
Peu gourmands en énergie, les volets roulants peuvent être plusieurs sous un disjoncteur selon :  la puissance totale des moteurs et la section de câble Exemple : un disjoncteur 16A avec une section de câble de 1,5mm² = puissance totale des moteurs des volets roulants comprise...
En savoir plus
Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il...
En savoir plus
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur...
En savoir plus
Un disjoncteur peut être hors-service (HS) s’il est abîmé visuellement ou s’il ne fonctionne plus correctement au test. remplacez-le si la manette, le boîtier ou les vis sont endommagés ouvrez le tableau électrique hors tension pour repérer d'éventuelles traces noires, un fil...
En savoir plus
Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message