Entrée et Couloir
Utiliser un détecteur mural dans l’entrée et le couloir
![Solution entrée et couloir Legrand](/sites/default/files/styles/720x720/public/05-entree-couloir-big.png?itok=JpFznfpW)
Installez un détecteur mural dans l’entrée ou le couloir de votre maison pour vous simplifier la vie. Vous rentrez chez vous les mains chargées, plus besoin de chercher l’interrupteur, la lumière s’allume toute seule et s’éteint lorsque plus aucun mouvement n’est détecté. Vous en avez marre que vos enfants oublient la lumière en partant de la maison ? Choisissez le détecteur mural, maîtrisez ainsi votre éclairage et faites des économies d’énergie.
Avantages d’un détecteur mural
Dans des pièces comme le couloir ou le hall d’entrée, on fait de nombreux allers-retours, notamment lorsque l’on rentre ou que l’on sort de la maison, et il n’est pas toujours simple et pratique d’allumer la lumière, surtout si l'on a les bras chargés en rentrant des courses par exemple. On oublie également parfois d’éteindre la lumière. Ainsi, pour faire des économies d’énergie, remplacez votre interrupteur classique existant par un détecteur mural.
![entree detecteur celiane blanc 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/entree-detecteur-celiane-blanc-700x700_0.jpg?itok=pu_t8ZL4)
![detecteur celiane titanium bronze satine 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/detecteur-celiane-titanium-bronze-satine-700x450_0.jpg?itok=PDmPm6Ro)
Comment fonctionne un détecteur mural ?
Le détecteur mural vous détecte quand vous passez devant et l'éclairage s'allume tout seul. Ensuite, le détecteur mural Céliane va s’éteindre s’il ne détecte plus aucun mouvement. L’extinction automatique se fait après 10 secondes à 10 minutes (la durée est réglable).
Quels types de lampes ?
Les détecteurs muraux Legrand sont compatibles avec tous les types de lampes :
- LEDs et fluocompactes
- halogènes et à incandescence
Il convient toutefois de vérifier que le détecteur mural choisi fonctionne avec la puissance de votre source lumineuse. Pour cela, consultez la notice du détecteur mural.
![dessin types lampes 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/dessin-types-lampes-700x350.jpg?itok=67qm7P_0)
![detecteurs celiane mosaic dooxie 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/detecteurs-celiane-mosaic-dooxie-700x700_1.jpg?itok=JWFKDVrf)
Quelle gamme pour votre détecteur mural ?
Pour harmoniser votre détecteur mural avec la déco de votre intérieur, vous pouvez choisir entre 3 gammes différentes : Céliane, dooxie et Mosaic.
Choisissez également vos plaques de finition parmi un large choix de couleurs, de formes et de matières. En effet, les détecteurs muraux sont à associer à une plaque de finition de la même gamme.
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_164.jpg?itok=HxC07jVy)
Faire installer un détecteur mural
Pour faire installer un détecteur mural Legrand Céliane, Mosaic ou dooxie, faites appel à un électricien sélectionné et recommandé par Legrand ! Avec le site de mise en relation entre installateurs électriciens et particuliers, trouvez un artisan dans votre ville, près de chez vous.