Information complémentaire

Conséquences d’automatismes avec le même seuil
Si deux automatismes ont pour réglage de se déclencher à 1kW d’injection dans le réseau et s’ils se déclenchent en simultané, l’injection dans le réseau peut subir une baisse considérable du fait de leur allumage combiné. L’injection dans le réseau peut passer pratiquement instantanément de 1kW à - 1kW si chaque appareil consomme 1kW.
À la place de l’énergie solaire excédentaire, vous pouvez soudain vous rendre compte que vous êtes en train d’utiliser celle du réseau, ce qui est contraire au but de maximisation de l’autoconsommation fixé.
Information complémentaire

Options pour création d’un ordre de déclenchement
Vous pouvez effectuer un décalage des seuils de déclenchement. Si les seuils de déclenchement sont un peu différents pour chaque automatisme (par exemple 0,5 kW et 0,7 kW), cela évite que l’injection dans le réseau chute brusquement, avec l’activation des automatismes en séquence.
Une autre option serait de combiner les automatismes. Si vous souhaitez que plusieurs appareils s’allument simultanément, incluez-les dans un même automatisme. Définissez alors le seuil de déclenchement en vous basant sur la consommation d’énergie combinée de l’ensemble de vos appareils concernés. Par exemple, dans le cas de 2 appareils de 0,5kW chacun, le seuil de déclenchement doit être déterminé en selon leur charge combinée (dans ce cas peut-être 1kW ou plus).
Mais si le seuil combiné est trop élevé, l’injection dans le réseau n’atteindra peut-être jamais le seuil fixé, et vous ne pourrez pas bénéficier de l’énergie disponible dans l’injection dans le réseau.
Vidéo
Je mesure et pilote la production photovoltaïque et autoconsomme grâce au pack connecté Legrand
Information complémentaire

Faites vous accompagner par un pro
Pour autoconsommer le plus efficacement possible et régler vos automatismes en fonction de votre production solaire, faites appel à un électricien certifié par Legrand près de chez vous.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.