Automatisme pour l’ensemble des appareils
Vos appareils s’allumeront tous en même temps si vous avez choisi de ne créer qu’un automatisme pour l’ensemble. Pour garantir une performance efficace de votre système, il faudra cependant mettre en place une planification précise et minutieuse.
Vous devrez tout d’abord calculer la consommation énergétique totale de tous vos appareils concernés (charge combinée). Le réglage du seuil de déclenchement devra dépendre de cette charge combinée. Par exemple, votre seuil devra être d’au moins 3kW dans le cas où vos appareils consomment 0,5kW, 1kW et 1,5kW respectivement.
Vous devrez également définir une marge de sécurité légèrement au dessus de la charge combinée, qui vise à éviter que les appareils ne puisent l’énergie nécessaire dans le réseau. C’est très important, particulièrement si vous avez créé une automatisation qui les éteint en cas d’énergie solaire insuffisante. Cela garantit que vos appareils ne s’activeront que lorsqu’il y aura suffisamment d’excédent d’énergie.
Automatismes pour chaque appareil ou groupe d’appareils
Pour un contrôle plus précis, vous pouvez également créer plusieurs automatismes, soit un pour chaque appareil concerné, soit pour chaque groupe d’appareils. Avec cette méthode, une définition détaillée de déclenchements distincts selon la consommation énergétique de chaque dispositif est nécessaire.
Pour des automatismes efficaces, vous devrez régler un seuil propre à chaque appareil, selon sa charge. Le premier appareil à s’allumer devrait être en principe celui qui a la consommation la plus basse.
Information complémentaire

Injection dans le réseau ou production totale ?
Pour configurer plusieurs automatismes, il est important de comprendre la différence entre les deux.
L’injection dans le réseau est l’excédent de puissance après satisfaction des besoins de consommation du logement. Ce paramètre permet d’utiliser de l’énergie en excédent qui serait perdue, autrement.
La production totale, quant à elle, est la puissance totale produite par les panneaux solaires chez vous, indépendamment de la consommation du logement ou de la quantité envoyée dans le réseau.
Information complémentaire

Plusieurs automatismes basés sur l’injection dans le réseau
Si vous effectuez votre configuration avec pour déclencheur l’injection dans le réseau, lorsqu’un appareil s’allume, l’injection dans le réseau baisse beaucoup. Par exemple, trois automatismes qui doivent se déclencher à 0,5kW, 1kW et 1,5kW ne se déclencheront pas l’un après l’autre quand votre production solaire augmente.
Si par exemple votre premier automatisme se déclenche à 0,5kW d’injection dans le réseau et allume un appareil qui consomme 0,5kW, l’injection dans le réseau peut tomber pratiquement à zéro. Pour un déclenchement de l’automatisme suivant (à 1kW), il faut que le système produise assez de puissance pour surmonter la baisse, et atteigne de nouveau 1kW d’injection dans le réseau. Puis, un troisième automatisme (à 1,5kW) ne peut se déclencher que lorsque l’injection dans le réseau aura augmenté encore de 1,5kW. Il faut donc au total 3kW pour un déclenchement successif, et pas uniquement le seuil de 1,5kW du dernier automatisme.
Information complémentaire

Plusieurs automatismes basés sur la Production totale
Si vos automatismes sont configurés sur la production totale du logement, leur déclenchement se fera au fur et à mesure que votre production augmente, et ce sera plus linéaire.
Par exemple, les automatismes s’activeront dès que les panneaux produiront suffisamment s’ils ont un seuil respectivement de 0,5kW, 1kW et 1,5kW.
Attention cependant, la production totale ne prend pas en compte la consommation de votre logement. Si votre foyer a une consommation énergétique élevée, l’énergie pourrait finir par être prise dans le réseau, en dépit du fait que vos automatismes se soient déclenchés. C’est un fait qui peut réduire les bénéfices et avantages de l’utilisation de l’énergie solaire pour vos automatismes.
Information complémentaire

Maximiser l’utilisation
Si vous planifiez vos automatismes précisément et en équilibrant la production totale et l’injection dans le réseau, il est possible de garantir un fonctionnement optimal de vos appareils sans avoir à dépendre du réseau, en maximisant l’utilisation de votre production solaire.
Information complémentaire

Faites vous accompagner par un pro
Vous souhaitez être accompagné pour créer au mieux vos automatismes et autoconsommer le plus efficacement possible ? Faites appel à un électricien certifié par Legrand près de chez vous.
Vidéo
Je mesure et pilote la production photovoltaïque et autoconsomme grâce au pack connecté Legrand