Information complémentaire
Vous souhaitez sécuriser votre maison ? Être prévenu en cas d’intrusion dans votre domicile ? Partir en vacances sereinement sans avoir peur des cambriolages ? Optez pour le Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo qui vous offre une protection complète pour votre logement. Ce dispositif de protection est composé de Détecteurs d’Ouverture, d’une Caméra et d’une Sirène Intérieures.
Information complémentaire

Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo
Le pack Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo vous permet une protection et une sécurité complète puisqu’il est composé de :
- 1 Caméra Intérieure Intelligente et connectée
- 1 Sirène Intérieure Intelligente et connectée
- 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres
Ainsi, déjouez les intrusions dans votre maison !
Information complémentaire

Être alerté en cas d’intrusion
Le pack Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo fonctionne avec l’application Home + Security, téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Android. Ainsi, dès qu’un intrus pénètre dans votre maison et que la Caméra Intérieure ne le reconnaît pas grâce à son système de reconnaissance faciale, vous êtes alerté en temps réel sur votre smartphone et l’alarme 110 dB de la Sirène Intérieure Intelligente se déclenche. Les Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés, à poser sur les portes et les fenêtres, inclus dans le pack, sont dotés de capteurs de vibrations. Ils peuvent détecter tout mouvement signalant que quelqu'un essaie de s'introduire. Recevez immédiatement une notification sur votre smartphone et agissez avant même l'intrusion. L’avantage de l’app Home + Security ? Elle ne nécessite pas d’abonnement ou de frais supplémentaires pour le stockage des vidéos et l'ensemble des fonctionnalités et mises à jour.
Information complémentaire

Faire fuir les intrus grâce à une alarme
La Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo bénéficie d’une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Ainsi, elle sait reconnaître les personnes connues des personnes inconnues, et fait la distinction entre un être humain, un animal ou un objet. Dès que la caméra filme une personne non enregistrée et non reconnue, vous recevez immédiatement une alerte sur votre smartphone avec la vidéo de la personne en question. Selon les réglages effectués dans l’application, la sirène d’une puissance de 110 dB peut se déclencher automatiquement. En effet, cela s’avère très pratique lorsque vous partez en vacances par exemple. L’activation et la désactivation de la sirène peuvent également se faire à distance via l’application Home + Security. Enfin, vous pouvez aussi choisir de diffuser, dans votre maison, des sons préenregistrés (aboiements, télévisions, etc) pour simuler une présence à votre domicile.
Information complémentaire

Données protégées et vie privée respectée
Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est 100% sécurisé. Vos données privées sont stockées en local sur une carte microSD incluse dans la Caméra Intérieure Intelligente. Le système respecte votre vie privée. En effet, grâce à la reconnaissance faciale, l’utilisateur peut désactiver les notifications et l’enregistrement vidéo qui le concerne lui ou ses proches.
Information complémentaire

Faire installer le Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo
Vous souhaitez faire installer le Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo ? Faites appel à un professionnel près de chez vous recommandé par Legrand pour votre installation connectée.