Information complémentaire

Norme NF C 15-100
La norme NF C 15-100 regroupe l’ensemble des règles particulières liées aux installations électriques des locaux d'habitation. En effet, son but est d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations électriques et d'améliorer le confort des personnes.
Retrouvez ci-dessous quelques points clefs particuliers de la norme, en fonction des points d’éclairage que vous envisagez d'installer.
Information complémentaire

Points d’allumage
La norme impose d’avoir, dans chaque pièce intérieure de la maison, au moins 1 point d'allumage (ou interrupteur) à proximité de chaque accès.
L’interrupteur sera situé sur le mur à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m (1)
(1) Selon la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
Information complémentaire

Point de centre
Toute alimentation électrique d'un point d'éclairage doit être terminée par une boîte de connexion pour luminaire, appelée aussi DCL.
Les boîtes des points de centre permettent la suspension d'un luminaire (plafonnier, lustre, etc..) au plafond, généralement au centre de la pièce.
Pièces concernées par le point de centre


Dans les pièces comme le séjour, la cuisine et la chambre, il faut placer obligatoirement dans l’installation au moins 1 point d’éclairage central (point de centre) équipé d’un socle DCL (Dispositif de Connexion Luminaire). Cela ne vous oblige pas à fixer un luminaire au centre du plafond de ces pièces, mais celles-ci doivent impérativement être pré-équipées pour laisser la possibilité de faire un branchement ultérieurement.
Quantité de points lumineux par circuit électrique



Chaque circuit d'éclairage doit comporter un conducteur de protection raccordé à la terre et être protégé par un disjoncteur (16A max).
La section des fils électriques employés dans un circuit d'éclairage ne devra pas être inférieure à 1,5 mm2.
Au maximum, chaque dispositif d'éclairage devra desservir 8 points lumineux (plafonniers, appliques, prises commandées). Par exemple, si vous avez 16 points d'éclairage à installer dans votre logement, cela vous impose de créer au moins 2 circuits d'éclairage indépendants.
Au minimum, le logement doit être équipé de 2 circuits d'éclairage différents (ou 1 seul dans le cas d'un studio), pour assurer une continuité de service et éviter de se retrouver dans le noir complet lors d'une coupure de courant sur un des 2 circuits.
Questions fréquentes
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Les domaines d’application des objets...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.