Quel détecteur de mouvement choisir ?

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ? Simplifiez votre quotidien grâce à un détecteur de mouvement, également appelé interrupteur automatique : plus hygiénique qu'un interrupteur classique, pratique et très utile !

Vous ne savez pas lequel choisir ? Suivez le guide !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

terrasse salon jardin inter auto plexo anthracite 1222x569
entree nuit detect ss fil blanc 700x700 0 entree detecteur celiane blanc 350x350

Où installer un interrupteur automatique ?

Grâce à sa fonction d'allumage et d'extinction automatique, interrupteur automatique ou détecteur de mouvement peut s’installer, en fonction de vos besoins :

  • à l’extérieur et dans le garage, au niveau de l’entrée, pour vous simplifier l’accès à votre maison (si vous avez les bras chargés par exemple)
  • dans les espaces de passage : entrée, couloir, escaliers
  • dans les toilettes, pour des questions d'hygiène
  • dans la salle de bain
  • dans un cellier, grand placard ou dressing

Information complémentaire

Fonctionnement d’un détecteur de mouvement

Un interrupteur à détection automatique (ou interrupteurs éco) s’allume tout seul lorsque vous passez devant, si les conditions d'éclairage naturel le nécessitent et s’éteint automatiquement lorsque plus aucun mouvement n’est détecté. La temporisation (durée après laquelle la lumière s’éteint) peut être réglée et paramétrée en fonction de vos besoins : de 10 secondes à 10 minutes, selon votre choix. 

De plus, l'intensité lumineuse de déclenchement est réglable : n'allumez que lorsque c'est nécessaire (pour les économies d'énergie).

Information complémentaire

Avantages d’un détecteur automatique

Un interrupteur automatique ou détecteur de mouvement vous permettra de faire des économies d’énergie, en allumant les lumières que lorsque c’est nécessaire.

Aussi, vous ne craindrez plus d’oublier (vous, ou l’un des membres de votre famille) d’éteindre la lumière.

L’interrupteur automatique peut également s’avérer très utile dans une pièce, tel qu’un hall d’entrée par exemple, où allumer la lumière peut être compliqué parce que vous avez les bras chargés, en rentrant des courses par exemple.

Enfin, cette solution a été conçue pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Différents types d’interrupteurs automatiques

Il existe différents types de détecteurs de mouvement Legrand. Pour vous aider à comprendre les différences et faire votre choix, voici quelques informations supplémentaires :

Détecteur de mouvements saillie

Ce détecteur s’installe directement sur le mur en saillie et bénéficie d’une détection infrarouge 140° et d’une portée de 8 mètres. Le réglage du seuil de luminosité et de la temporisation est possible mais se fait de manière manuelle.

Ce produit existe également en version connectée Céliane with Netatmo pour commander automatiquement plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou sorties de câbles connectées !

Voir le produit
detecteur mouvement ss fil blanc 700x420 0

Interrupteur automatique encastré

L’interrupteur automatique Céliane détecte les mouvements d’une personne, par infrarouge, dans un rayon de 180 degrés et sur une distance de 8 mètres.

Avec l'interrupteur automatique en version Céliane et Mosaic, vous pouvez, grâce au bouton en façade, forcer son allumage et/ou son extinction selon les besoins ou le laisser en fonctionnement automatique.

Le + de ce produit ? Comme pour toutes les solutions d’appareillage Céliane, il est possible de choisir sa plaque de finition parmi un large choix de formes, de couleurs et de matières, afin de personnaliser sa décoration intérieure. Design, l’interrupteur automatique existe également dans les autres gammes d’appareillage Legrand : dooxie et Mosaic.

Voir le produit
detecteurs celiane mosaic dooxie 700x700

Information complémentaire

Interrupteur automatique étanche Plexo

Si vous souhaitez installer un interrupteur automatique à l’extérieur de votre maison, dans votre jardin par exemple, il vous faudra choisir un modèle IP55 (Indice de Protection 55), c’est-à-dire étanche et robuste, pour résister à la pluie par exemple.

Découvrez la gamme Plexo pour bénéficier d’un éclairage automatique dès que vous mettez un pied dehors. Sécurisez ainsi vos déplacements, lorsqu’il fait nuit notamment par exemple.

Quelques informations techniques

schema installation interrupteur automatique
dessin types lampes 350x350 instal inter auto celiane vis mur 350x350

Concernant l’installation, un interrupteur automatique se pose facilement en lieu et place d’un interrupteur classique (voir schéma ci-dessous).

Les détecteurs automatiques Legrand sont compatibles avec tous les types de lampes : LEDs, fluocompactes, halogènes, incandescentes…

Information complémentaire

Faites appel à un électricien certifié pour l’installation d’un interrupteur automatique

Vous souhaitez faire installer un détecteur de mouvements ? N’attendez plus et faites appel à un électricien certifié et recommandé par Legrand pour vos travaux !

Trouvez un électricien près de chez vous !