Faites installer le kit 3 spots Modul’up dans votre salle de bain et bénéficiez d’un éclairage pratique, esthétique, discret et connecté. Ce kit tout-en-un et connectable fonctionne directement en va-et-vient avec les commandes sans fils Céliane fournies.

Kit 3 spots Modul'up Céliane with Netatmo
Le kit tout-en-un connectable Modul’up Céliane with Netatmo est composé de :
- 3 boîtes Modul'up, 100% étanches à l'air
- 3 spots Modul'up LED de 6 W
- 1 micromodule d'éclairage
- 2 commandes d'éclairage sans fils dont la pile, remplaçable, possède une durée de vie de 8 ans
Ce kit Modul’up Céliane with Netatmo permet de commander 3 spots depuis 2 points de commande sans tirer de fils. Sa pose et son installation sont donc rapides et ne nécessitent pas de gros travaux.

Les spots Modul’up
Les lampes LED d’une puissance de 6 W ont une durée de vie supérieure à 30 000 heures. L’angle de diffusion du spot est de 120°. Ainsi, la répartition de la lumière est plus homogène. Grâce à leur indice de protection 44 (IP44), les spots peuvent être installés dans une salle de bain (volume 2 et hors volume) et participent au respect des exigences de perméabilité des bâtiments de la RE2020. Enfin, les spots Modul’up appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A+.

Des spots esthétiques, en harmonie avec votre déco
Très discrets, les spots Modul’up se fondent parfaitement dans la décoration de la salle de bain et vous permettent de bénéficier d’un éclairage idéal. Suivant l’ambiance recherchée, vous pourrez régler la température de la couleur du spot Modul’up : chaud (3000 K) ou froid (4000 K). Le sélecteur de température est intégré à l’arrière du spot.

Un éclairage connecté grâce à un micromodule
Le micromodule d'éclairage connecté, compatible avec tous types de lampes, permet de piloter un éclairage. Grâce à ce micromodule, présent dans le kit, vous pourrez contrôler vos spots Modul’up par des commandes Céliane sans fils. Pour contrôler les éclairages de votre maison (et autres appareils électriques) à distance, par votre smartphone via l’application Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, il vous faudra connecter votre installation en y ajoutant un pack de démarrage "with Netatmo" et en téléchargeant l’app. Si vous bénéficiez déjà d’une installation connectée dans votre maison, le kit s’y intégrera très facilement.

Les commandes sans fils Céliane with Netatmo
Toujours à portée de main, les commandes sans fils Céliane with Netatmo, inclues dans le kit Modul’up, sont très simples à utiliser. Elles vous permettront de contrôler les micromodules d’éclairage connectés. Extra-plates, elles sont fournies avec une pile d’une autonomie de 8 ans. Placez et déplacez vos commandes sans fils où vous le souhaitez, elles sont repositionnables grâce aux adhésifs fournis. Si vous souhaitez changer l’aménagement ou la décoration de votre salle de bain, cela pourra se révéler très pratique. Pour les commandes sans fils, deux types de finitions Céliane sont disponibles : titane ou blanche. Ces kits Modul’up sont également disponibles dans les gammes Mosaic et dooxie.

Faire installer les spots Modul’up dans votre salle de bain
Pour faire installer le kit Modul’up Céliane with Netatmo dans votre salle de bain et bénéficier de ses nombreux avantages, faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Avec le site de mise en relation d’installateurs électriciens et de particuliers, trouvez un artisan dans votre ville.