Heures creuses / heures pleines, quel impact sur ma consommation ?

Les modes de vie et habitudes de consommation évoluent : télétravail, recharge des véhicules éléctriques, production d'éléctricité via panneaux solaires, etc. Par conséquent les plages des heures creuses / heures pleines ne répondent plus forcément aux besoins du marché. C’est pourquoi à compter de novembre 2025, les plages horaires évoluent.

Pour rappel, la journée est divisée en 2 plages horaires :

  • 16 heures pleines, où la demande sur le réseau est la plus élevée
  •  8 heures creuses, où la demande est la plus faible, généralement la nuit

La réforme vise à rééquilibrer l'offre et la demande. Une partie des heures mal placées (7h-11h ou 17h-23h) sera déplacée vers des créneaux où l’énergie est abondante et peu chère, principalement l’après-midi de 11h à 17h.

Les heures creuses progressivement supprimées seront celles placées entre 7h et 10h et 18h et 23h en été et entre 7h et 11h et 17h et 21h en hiver. Il y a cependant toujours un minimum de 5 heures creuses consécutives la nuit et maximum 3 heures creuses l'après-midi.

Information complémentaire

Qui est concerné ?

Les nouvelles heures creuses sont mises en place à partir du 1er novembre 2025 et progressivement déployées jusqu’en 2027. Enedis informera les fournisseurs des nouvelles plages horaires 6 mois avant la mise à jour. Les usagers sont prévenus au moins 1 mois avant le changement effectif.

Il est important de noter qu’il n’est pas possible de modifier ses heures creuses. Elles sont déterminées localement par Enedis en fonction des contraintes du réseau. Les plages horaires varient selon le compteur de l’usager, afin d’éviter le démarrage simultané de certains usages dès le début des heures creuses.

Information complémentaire

Habitudes de consommation

En adaptant vos habitudes et vos consommations durant les heures pleines, votre facture ne devrait pas connaître de hausse significative. Au contraire, à moyen terme, ce changement pourrait même conduire à une réduction des factures grâce aux économies réalisées sur les investissements dans le réseau et les coûts de production.

Si vous avez un contacteur jour-nuit qui permet à votre chauffe-eau de ne fonctionner que pendant les heures creuses, par exemple, ce dernier s'adaptera automatiquement à vos nouvelles plages horaires. Il existe aussi des produits et solutions connectés qui vous simplifieront la vie !

Information complémentaire

Contacteur connecté : contrôlez et programmez vos appareils énergivores

Programmez depuis votre smartphone et l'App Home + Control la mise en route et le pilotage d'un appareil électrique énergivore (four, chauffe-eau, réfrigérateur, lave-linge, congélateur,etc.) selon un planning personnalisable et vos habitudes de vie. Le contacteur connecté Drivia with Netatmo est le produit idéal pour gérer votre budget énergétique*.

 Le pilotage à distance vous permet de :

  • sélectionner le mode de fonctionnement du contacteur (heures pleines/heures creuses ou ON/OFF)
  • suivre la consommation moyenne en kWh de l'appareil piloté et de pouvoir la limiter 
  • mettre en place des modèles de scénarios journaliers de mise en route électrique et arrêt des équipements
  • garder la main sur vos équipements, les piloter en dehors des scénarios établis et ainsi éviter de trop consommer (réduire vos factures)

* Le contacteur connecté nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage.

Information complémentaire

Compteur d’énergie : surveiller la consommation

Le compteur d'énegie permet de suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique (chauffage, eau chaude, prises, etc.). Une fois installé, vous pouvez visualiser en temps réel, via l’App Home + Control, la consommation électrique totale en euro et/ou en kWh de votre logement. Grâce à l'App accédez à votre historique de consommation journalier, hebomadaire, mensuel ou annuel. Enfin, en cas d’atteinte d’un seuil paramétrable, vous recevez une notification directement sur votre smartphone.

Selon l’ADEME, mesurer sa consommation électrique aide à réaliser jusqu’à 7,7% d’économie d’énergie sur sa facture d'électricité.

Information complémentaire

Mesurer et piloter sa production solaire 

Grâce au pack connecté "Mesurer et Piloter" pour installation photovoltaïque, vous pouvez utiliser efficacement l’énergie produite par vos panneaux solaires : 

  • créez des scénarios (automatisations) pour gérer les appareils* gourmands en électricité (chauffe-eau, prise de recharge pour voiture électrique, pompe de piscine, etc.) 
  • suivez en temps réel la production solaire et la consommation de l’installation depuis l’App Home + Control
  • utilisez à bon escient l’énergie solaire produite en limitant le gaspillage afin de bénéficier d’une réduction de vos factures et d’un retour sur investissement plus rapide
  • recevez des alertes en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction
  • agissez en direct sur les postes énergivores de votrer logement lors d'un pic de production solaire

* Le contacteur connecté présent dans le pack ne permet d'agir que sur un circuit de charge (soit un équipement électrique à la fois).

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message