Comment connecter des fils souples à des bornes automatiques ?

Il est fortement recommandé, en construction neuve ou en rénovation importante, d’utiliser des conducteurs électriques rigides de section appropriée à l’usage défini (prises, éclairages, plaques de cuisson, etc.).
Ce type de conducteurs est mieux adapté à l’utilisation d’équipements électriques résidentiels fixes.
Des fils souples peuvent toutefois être présents dans un grand nombre d’installations électriques, car ils sont plus simples à passer dans des gaines existantes.

Les bornes automatiques des produits Legrand (prises, interrupteurs, disjoncteurs) acceptent les conducteurs souples de section appropriée.
Nous allons vous montrer comment procéder simplement.

Information complémentaire

Quels types de bornes sur les produits Legrand ?

Ces bornes sont conçues pour permettre un repiquage :

1) bornes interrupteur, poussoir, avec ou sans voyant

2) bornes de prise 2P+T

3) bornes de prise 2P+T connectée ou avec chargeur USB Type-C

4) bornes disjoncteur

Information complémentaire

Raccorder un fil souple à une borne automatique

Pour raccorder un fil souple à une borne automatique, il faut procéder de la façon suivante :

1) dénuder le conducteur de section appropriée sur la longueur préconisée sur la notice du produit à raccorder

2) torsader les brins du conducteur (afin qu’aucun brin ne s’écarte de la borne lors de l’introduction dans cette dernière)

3) appuyer sur la poussette de libération de la borne

4) introduire, tout en maintenant l’appui sur la poussette, l’âme du conducteur dans la borne automatique

5) relâcher l’appui de la poussette

Votre conducteur est maintenant raccordé en toute sécurité.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message