Comment brancher une prise électrique ? (câblage)
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y connecter des équipements et les faire fonctionner.
Tutoriel
Comment installer une prise de courant Céliane™ Surface Legrand ?
- Découvrir
Consignes de sécurité préalables
Avant de vous lancer dans le branchement de votre prise électrique, commencez par une mesure de bon sens (protection) : coupez le courant !
Pour cela, accédez au tableau électrique et mettez hors tension le disjoncteur général. Puis, vérifiez que la prise concernée est bien hors tension. Vous pouvez utiliser un appareil comme un voltmètre ou simplement brancher un équipement et tenter de le mettre en route. Une fois que c’est fait, passez à la suite.
Rappel : couleurs des fils électriques
Le fil électrique est un conducteur permettant la bonne circulation de l’électricité. Pour reconnaître ces fils, il existe des normes qui définissent des codes couleurs à respecter.
- Le fil bleu correspond au neutre (N) ;
- Le fil rouge (noir ou marron) correspond au fil de phase (L) ;
- Le fil vert et jaune correspond au fil de terre.
Brancher une prise électrique étape par étape
Comment brancher une prise électrique ?
Préalablement, après avoir tiré une gaine composée de 3 fils électriques (pour la phase, le neutre et la terre), provenant d'un disjoncteur conforme à un circuit prise électrique dans le tableau électrique (cf. chapitre ci-dessous), vous devez faire passer ces fils dans une boîte d'encastrement. Si besoin, utilisez une pince à dénuder pour serrer et faire ressortir la partie métallique des fils.
Étape 1 : Raccordez les fils électriques en fonction de leurs couleurs :
- Le bleu sur la borne neutre,
- Le vert/jaune sur la borne terre,
- Le rouge sur la borne phase (ce fil peut être d’une couleur différente).
Étape 2 : Après avoir branché les fils vous pouvez remonter la prise de courant dans la boîte d'encastrement en fixant son support à la boîte à l'aide des vis et d'un tournevis.
Étape 3 : Pour finir, il vous reste à clipser la plaque finition sur le support de la prise de courant.
Découvrez en images comment brancher une prise électrique grâce à la vidéo tuto ci-dessous.
Voir le tutoSchéma de câblage d'une prise de courant avec terre et des prises de courant précâblées
Prenez en compte l’alimentation du circuit électrique
Maintenant que vous savez comment brancher/alimenter/câbler une prise de courant, vous devez prendre connaissance des normes en matière de connexion au circuit électrique.
En effet : chaque circuit est protégé par un disjoncteur distinct et peut réunir un certain nombre de prises. Un circuit sécurisé par un disjoncteur 16 A, en section 1,5 mm², peut recevoir jusqu’à 8 prises ; ce chiffre monte à 12 pour un circuit en section 2,5 mm² relié à un disjoncteur 20 A.
Notez que depuis l'amendement 5 de la norme NF C 15-100, les prises doubles comptent pour 2 prises, les prises triples comptent pour 3 prises, etc. dans le calcul du nombre de prises de courant par disjoncteur.
En somme, si vous avez un circuit déjà rempli, vous devrez en créer un nouveau pour brancher votre prise. L’opération devient alors plus complexe et nécessite d’être prise en charge par un professionnel.
Enfin, notez que tout branchement de prise électrique doit se faire dans le respect de la norme N FC 15-100 (notamment en ce qui concerne le nombre de prises par circuit et la puissance totale admise) et en suivant les recommandations indiquées sur la notice du matériel.
Accéder à la norme NF C 15-100Schéma de câblage de deux prises de courant sur les mêmes fils électriques
Comptage des prises de courant
Choisir entre prises encastrées ou en saillie
Pour vos travaux de rénovation électrique, le choix de l’installation d’une prise de courant en saillie ou encastrée dépend de vos murs et cloisons. Il en va de même pour l'installation d'un interrupteur.
Prises encastrée, une solution discrète
Si vous souhaitez des prises de courant discrètes, un conseil, vérifiez si vos murs et cloisons peuvent être creusés sur une profondeur de quelques centimètres. Vous pourrez ainsi faire passer des gaines de câbles électriques.
Prises en saillie, une solution simple
Dans le cas où vos murs et cloisons ne peuvent être creusés, optez pour une installation de vos prises de courant en saillie (une fixation apparente). Vos prises électriques, contenues dans des boîtiers, seront posées et fixées au mur. Vos fils électriques circuleront dans des plinthes posées sur vos murs et cloisons.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.