A vérifier en amont

La rangée du tableau électrique sur laquelle vous allez ajouter le circuit convecteur doit être protégée par un interrupteur différentiel. Cet équipement assure un rôle majeur pour votre sécurité : en cas de fuite de courant à la terre, il déclenche, ce qui a pour effet de mettre hors tension les circuits qui lui sont associés. Cela évite tout risque de choc électrique. Un interrupteur différentiel est généralement installé en début de chaque rangée.
La norme impose qu’au moins deux interrupteurs différentiels soient présents dans un tableau électrique.
Pour un convecteur, un interrupteur différentiel de type AC est requis.
Si la rangée sur laquelle vous allez ajouter le circuit est déjà protégée par un interrupteur différentiel, assurez-vous donc qu’il est bien de type AC. Sinon changez-le si c’est possible, ou utilisez une rangée libre.
Vérifiez aussi que l’intensité de l’interrupteur différentiel est suffisante pour un équipement tel qu’un convecteur.
Une fois ces vérifications faites, vous pouvez démarrer la création du circuit électrique dédié pour votre convecteur.
A noter, la norme requiert :
- qu’un circuit électrique dédié convecteur soit créé par tranche de 4500 Watts : vous pourrez donc raccorder d’autres convecteurs à ce circuit dans cette limite de puissance cumulée
- que le circuit électrique soit protégé par un disjoncteur d’une intensité de 20A maximum
- que des fils de section 2,5 mm² minimum soient utilisés pour raccorder le disjoncteur au(x) convecteur(s)

Matériel nécessaire
- un disjoncteur 20 ampères
- un peigne d’alimentation horizontal
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- un tournevis plat

Couper le courant avant toute manipulation
Pour une question de sécurité évidente, et pour assurer une installation optimale, il est impératif de couper le courant :
- au disjoncteur général, en vous assurant ensuite de l’absence de tension à sa sortie
- au niveau de l’interrupteur différentiel se trouvant en tête de la rangée utilisée pour le circuit électrique convecteur


Etape 1 : Clipser le disjoncteur
- enlevez la porte du tableau électrique
- installez le disjoncteur sur le rail


Etape 2 : Couper le peigne
- ôtez la protection plastique du peigne d’alimentation
- coupez le peigne pour obtenir deux longueurs de 2 dents chacune
- remettez la protection plastique sur chaque longueur : vous pouvez couper l’excédent, en laissant toutefois la protection dépasser de 2 à 3 millimètres



Etape 3 : Installer les longueurs de peigne
- retirez les peignes déjà installés
- remontez-les sur la rangée en les décalant d’un demi-module vers la gauche. Les 2 bornes* libérées vous permettent ainsi d’insérer les deux longueurs de peigne que vous venez de créer :
- sur les bornes de neutre, insérez une longueur avec le côté bleu visible
- sur les bornes de phase, insérez l’autre longueur avec le côté noir visible
- vérifiez que la protection plastique couvre bien l’extrémité de chaque longueur et passez à l’étape suivante
* Les doubles bornes automatiques Legrand facilitent le repiquage en donnant la possibilité d’utiliser indépendamment l’une ou l’autre des deux bornes



Etape 4 : Effectuer le raccordement des fils
- dénudez chaque fil sur 12 millimètres
- raccordez les fils de neutre et de phase au disjoncteur
- raccordez le fil de terre au bornier de terre du tableau électrique


Etape 5 : Procéder à l’identification du circuit créé
Identifier clairement tout circuit électrique est une obligation imposée par la norme. Pour permettre ce repérage :
- installez sur le disjoncteur une étiquette dédiée représentant un convecteur
- retirez les obturateurs se trouvant sur la porte du tableau au niveau de la rangée concernée par le circuit créé, enlevez-en un, remettez les autres en place, remontez la porte et identifiez le circuit convecteur sur le bandeau de repérage, juste au-dessus du disjoncteur que vous avez ajouté



Etape 6 : Raccorder le convecteur électrique
Le circuit électrique dédié à votre installation chauffage, dans une limite de 4500W, est créé ! Vous pouvez raccorder votre convecteur à ce circuit d’alimentation via une sortie de câble ou une prise de courant avec terre 16 ampères.
Une fois le convecteur installé :
- remettez le courant au disjoncteur général
- actionnez vers le haut la manette de l’interrupteur différentiel situé en tête de rangée et la manette du disjoncteur que vous avez ajouté
L’installation est opérationnelle.
A vous le bonheur d’un logement correctement chauffé avec une température adaptée à vos besoins, pour un véritable confort au quotidien !
Besoin d'aide ?
Si vous avez un doute ou que ces opérations vous paraissent trop complexes, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel près de chez vous