Bureau et Espace Multimédia
Optimiser mon réseau numérique et ma connexion Wi-Fi
![Bureau et Espace Multimédia](/sites/default/files/styles/720x720/public/espace-multimedia-laptop-big-720x720.png?itok=MTnwxhdk)
Pour bénéficier d’une connexion Internet à la hauteur de vos besoins, Legrand vous propose des solutions simples à mettre en place ! Face aux problèmes de connexion, le Wi-Fi câblé est la solution, en effet combiner Wi-Fi et connexion filaire pour répondre aux besoins de chacun des membres de la famille, sans risquer de saturer la bande passante pour vos objets mobiles.
Prises RJ45, coffret de communication, point d’accès Wi-Fi Power over Ethernet (PoE), on vous dit tout !
Testez votre réseau numérique
![norme nfc 15 100 gtl 700x700 1 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/norme-nfc-15-100-gtl-700x700_1_0_2.jpg?itok=evAM0cLa)
Qu’est-ce qu’un coffret de communication ?
Le coffret de communication est l’élément central du réseau numérique et multimédia d'un logement. Il centralise les différents systèmes de communication :
- le répartiteur TV
- l'arrivée du réseau cuivre (DTI) ou de la Fibre Optique (DTIo)
- la connexion de la box Internet et du switch Ethernet
Via le coffret de communication, les prises RJ45 peuvent être reliées entre elles et ainsi faire communiquer entre eux tous les périphériques de la maison.
À noter : la norme NF C 15-100 rend l'installation d’un réseau numérique obligatoire pour les logements neufs comme en rénovation (arrêté du 3 Août 2016).
![coffret com full media coax rj45 t4 t6 700x400 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/coffret-com-full-media-coax-rj45-t4-t6-700x400_0_2.jpg?itok=EwsROd3V)
Comment choisir son coffret de communication ?
Avant de se lancer dans le choix de son coffret, il faut prendre en compte 3 critères :
- la composition, c’est-à-dire le nombre de prises RJ45 qui seront à alimenter dans votre logement
- le grade, qui correspond au type de signal et au débit Internet supporté
- l'emplacement de la box c'est à dire où placer la box par rapport au coffret de communication
Installer des prises RJ45
La prise RJ45 est aussi appelée prise Ethernet. C'est un type de connectique standard pour le passage des signaux multimédias. Elle est reliée à la box Internet via un coffret de communication. Lorsque vous branchez un appareil sur une prise RJ45, vous avez le même signal qu’en la branchant directement à la box Internet.
La prise RJ45 permet le passage d'un courant faible, et nécessite un câblage spécifique.
![prises rj45 celiane titane dessins signaux 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/prises-rj45-celiane-titane-dessins-signaux-700x700_1.jpg?itok=keLnDFyZ)
Point d’accès Wi-Fi PoE
Avoir un point d’accès Wi-Fi PoE, c'est comme disposer d'une deuxième box Internet dans son installation ! Le Power over Ethernet permet de diffuser le signal Wi-Fi de votre box Internet sans perte de signal Wi-Fi. Simple à installer, il se câble en lieu et place d'une prise RJ45 et est alimenté par un switch Gigabit PoE situé dans le coffret de communication.
![point acces wifi poe femme laptop terrasse 540x540 0 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/point-acces-wifi-poe-femme-laptop-terrasse-540x540_0_0_1.jpg?itok=Xo0blIn-)
![famille logo ec legrand 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-legrand_700x700_16.jpg?itok=Zva4AYAU)
Faites appel à un électricien certifié
Vous aimeriez bénéficier d'une réseau numérique performant mais vous manquez de temps et d’expérience pour vous lancer dans les travaux ? Confiez votre installation à un électricien certifié Legrand près de chez vous !