Information complémentaire
Comment être sûr que les produits connectés de la gamme Céliane with Netatmo sont adaptés à votre logement ? Découvrez les prérequis et aspects techniques et suivez nos recommandations pour transformer en toute confiance votre maison ou appartement en logement connecté.
Information complémentaire

A chaque logement son installation connectée
Que vous soyez propriétaire ou locataire, les produits de la gamme Céliane with Netatmo sont faits pour vous. Car même si le logement ne vous appartient pas, rien de plus simple que d’emporter avec vous vos prises et interrupteurs connectés si vous déménagez.
Information complémentaire

Deux modes de communication
Céliane with Netatmo utilise deux façons de communiquer : le Wi-Fi, entre votre box internet et la prise Control, et, le système radio qui permet aux interrupteurs et prises de communiquer avec la Prise Control.
Information complémentaire

Un réseau qui se crée tout seul
Coupez le courant dans tout le logement, installez les produits filaires Céliane with Netatmo et remettez le courant. Les prises et interrupteurs entrent automatiquement dans le réseau de la Prise Control. Une innovation Legrand qui va vous simplifier la vie.
Information complémentaire



La prise Control pour créer le réseau
La prise Control est le maître d’œuvre de Céliane with Netatmo. Tout passe par elle ! Grâce au Wi-Fi, elle fait le lien entre la box internet et l’installation. Via l’App Home + Control, vous contrôlez vos prises et interrupteurs connectés depuis votre smartphone ou votre tablette, où que vous soyez.
Information complémentaire

La Prise Control s’adapte sur toutes les prises
La prise Control doit être installée à proximité de la box de façon à bien capter le signal Wi-Fi. Elle s'installe à la place d'une prise simple. Veillez à ne pas la placer derrière un appareil électroménager qui pourrait brouiller le signal. Et si la prise n’est pas encastrée il existe un cadre qui s’adapte à votre mur.
Information complémentaire

La commande générale sans fil Départ/Arrivée
En un seul appui sur le bouton « Départ » de la commande générale, vous pouvez éteindre simultanément tous les éclairages, appareils électriques ou volets roulants sélectionnés. Les scènes de vie prédéfinies sont personnalisables : inutile de parcourir votre maison pour vous assurer que tout est éteint ! La commande générale dispose d’une option unique : c’est grâce à elle que vous pouvez ajouter de nouveaux produits filaires Céliane with Netatmo.
Information complémentaire

Des interrupteurs et prises de courant compatibles
La prise Control, les interrupteurs et les prises connectés de la gamme Céliane with Netatmo s’installent sans aucune difficulté à la place de vos anciens interrupteurs et prises.
Information complémentaire

L’interrupteur connecté à option variateur
Cet interrupteur connecté s’adapte en lieu et place de tout interrupteur. Si plusieurs interrupteurs classiques sont branchés sur le même circuit électrique, il suffit d’installer un micromodule d’éclairage connecté. Les commandes sans fil vous permettront alors d'allumer de plusieurs endroits.
Information complémentaire

Un interrupteur d’éclairage 2 en 1
Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni avec l'interrupteur pour garantir la qualité d'éclairage. Si vous avez des LED dimmables, vous pourrez les faire varier sans perdre en qualité. Un seul compensateur suffit pour toutes les lampes du circuit d'éclairage commandé.
Information complémentaire

L’interrupteur connecté pour volet roulant
L’interrupteur connecté pour volet roulant remplace sans difficulté celui déjà installé, avec le fil de neutre présent. Il suffit, comme pour le reste de la gamme, de respecter l’ordre des câbles.
Information complémentaire

Les commandes sans fil pour les scènes de vie
La commande générale sans fil Départ/Arrivée et la commande sans fil Lever/Coucher se personnalisent très simplement depuis l’App Home + Control installée sur votre smartphone ou tablette. Vous décidez quels appareils s’allument ou s’éteignent ou quels volets s'ouvrent ou se ferment.
Information complémentaire

Les commandes sans fil pour centraliser l'installation
Les commandes sans fil sont extra-plates et repositionnables à l’infini dans le logement. A vous de décider : quels appareils allumer avec la commande sans fil d'éclairage ou quels volets centraliser avec la commande sans fil pour volets roulants.
Information complémentaire

Tapotez pour associer vos commandes sans fil
Pour associer une commande sans fil, maintenez appuyé votre doigt au centre de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur que vous souhaitez commander.
Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu, s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert. Celui de la commande sans fil s'éteint et l'association est réussie.
Information complémentaire

Les commandes sans fil sont faites pour durer
Les batteries contenues dans les commandes sans fil durent environ 8 ans. Mais tout dépend bien sûr de l’utilisation que vous en faites. La pile bouton est facilement remplaçable.
Questions fréquentes
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Si vous ne...