Mon chauffage ne réagit pas aux ordres donnés par le Thermostat Intelligent Netatmo, que faire ?


Dans le cas d’une installation sans-fil, assurez-vous que le Relais soit correctement enfoncé sur son adaptateur chaudière (appuyer fort dessus).

Vérifiez que votre système est bien compatible avec notre solution de chauffe intelligente et que tous les fils sont toujours solidement raccordés. ​

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message