Le Compteur d'énergie triphasé with Netatmo peut-il mesurer trois lignes monophasées?

Le compteur d’énergie triphasé with Netatmo ne peut pas être installé dans une installation monophasée. Il ne peut donc pas mesurer des lignes d’un réseau monophasé.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message