Le Bluetooth doit-il toujours être activé sur mon smartphone pour l'installation du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

Il est nécessaire d'activer le Bluetooth pour l'installation mais aussi pour : Configurer le produit. Couper l’alarme depuis l’application. Lancer le test sonore depuis l’application.Si le Bluetooth est désactivé, vous recevrez quand même une notification en cas de détection de fumée. Néanmoins, vous ne pourrez pas couper l’alarme du Détecteur de Fumée Intelligent à partir de l’application. Vous devrez pour cela appuyer sur le devant de l’appareil.
RecommandationLaissez le Bluetooth de votre smartphone activé si vous voulez pouvoir commander votre Détecteur de Fumée Intelligent. Veuillez noter que la batterie n’est pas vraiment impactée par l’activation du Bluetooth sur les smartphones de dernière génération.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message