Est-il possible de mettre en place des alertes liées au niveau de la consommation?

Dans l'app Home+Control, il est possible de configurer des notifications intelligentes afin d'être alerté en cas de sous ou sur-consommation (sur la consommation totale ou sur une phase en particulier).

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message