Comment installer un pack de démarrage connecté "Mon éclairage connecté" ?

Temps estimé : 30min Les vidéos bricolage Legrand

Le pack de démarrage connecté "Mon éclairage connecté" permet de piloter une ampoule avec une commande sans fils, par la voix avec un assistant vocal, ou bien à l’aide d’un smartphone.

Cette ampoule est utilisable soit dans un luminaire central, soit dans une lampe ou dans un lampadaire.

Accès aux rubriques

Matériel requis

Pour installer le pack de démarrage éclairage connecté "with Netatmo", munissez-vous :

  • d’un tournevis plat
  • d’une connexion Wi-Fi domestique en 2,4 GHz

Téléchargez l’application Home + Control et suivez les instructions pour créer votre compte.

Pack de démarrage éclairage connecté "with Netatmo"

Le pack de démarrage contient :

  • une prise Control mobile
  • une commande sans fils d'éclairage et prises Céliane with Netatmo et sa plaque de finition
  • une ampoule connectée
  • des accessoires d'installation : une borne de connexion, des adhésifs repositionnables et un sticker

Étape 1 : Connecter les appareils du pack au réseau Wi-Fi avec Home + Control

  • sélectionnez la prise Control mobile
  • précisez qu’il s’agit d’un pack sans produits filaires
  • clippez manuellement la fiche au corps de la prise Control mobile
  • branchez la prise Control mobile sur une prise de courant 16 A maximum
  • suivez les instructions de l’application pour configurer la prise Control mobile
  • ajoutez l’ampoule connectée dans votre installation Home + Control

Si vous utilisez HomeKit, vous trouverez le QR code à scanner sur la prise Control mobile ou dans la notice.

Étape 2 : Installer l’ampoule et la commande sans fils

Trois méthodologies sont possibles, selon l’installation prévue :

  • installation de l’ampoule dans un lampadaire ou une lampe
  • installation de l’ampoule dans un luminaire central
  • installation de l’ampoule dans un luminaire central en remplaçant un interrupteur existant

Cas 1 : vous installez l’ampoule dans un lampadaire ou une lampe

  • vissez l'ampoule sur la douille du lampadaire ou de la lampe
  • assurez-vous que l'interrupteur de la lampe ou du lampadaire reste en position ON et collez le sticker prévu à cet effet pour maintenir l'alimentation de l'ampoule
  • vous pouvez désormais piloter votre lampe avec la commande sans fils, par la voix grâce à un assistant vocal, ou avec votre smartphone

La commande sans fils peut être installée où vous le souhaitez : par exemple, collée sur un mur grâce aux adhésifs repositionnables ou simplement posée sur une table pour l’avoir à portée de main.

Cas 2 : vous installez l’ampoule dans un luminaire central

  • vissez l'ampoule sur la douille du luminaire
  • assurez-vous que l'interrupteur mural pilotant ce luminaire est en position ON et collez le sticker prévu à cet effet pour éviter de couper l'alimentation de l'ampoule
  • vous pouvez désormais piloter votre luminaire avec la commande sans fils, par la voix à l’aide d’un assistant vocal, ou avec votre smartphone

Vous pouvez positionner votre commande sans fils où vous le souhaitez : posée sur un meuble ou installée au mur en utilisant les adhésifs repositionnables.

Cas 3 : vous installez l’ampoule dans un luminaire central en remplaçant un interrupteur existant

  • avant d'intervenir sur l'interrupteur, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Et pour une sécurité maximale, si le disjoncteur général le permet, consignez-le à l'aide d'un cadenas spécifique. Cela permet d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant l'installation
  • vissez l’ampoule sur la douille du luminaire
  • retirez complètement l'interrupteur de la boîte d'encastrement
  • utilisez la borne de connexion fournie pour raccorder ensemble les deux fils câblés sur l'interrupteur à remplacer
  • placez les fils au fond de la boîte d'encastrement et fixez la commande sans fils à l'aide des vis de la boîte
  • clipsez la plaque de finition
  • déconsignez le disjoncteur général et remettez le courant

Étape 3 : Terminer l’installation

Votre installation d'éclairage connecté est à présent opérationnelle.

Vérifiez maintenant le bon fonctionnement des commandes en appuyant sur le haut ou le bas pour allumer ou éteindre.

Votre installation connectée "with Netatmo" est évolutive, vous pouvez donc la compléter à tout moment avec l'ensemble des solutions connectées Legrand, les produits Netatmo ou encore des produits d'éclairage Zigbee 3.0 d'autres marques compatibles.