Legrand présente ses dernières innovations d’Assistance à l’Autonomie
À l’occasion du salon 2016 des services à la personne les 15, 16 et 17 novembre prochains à Paris-Porte de Versailles, Legrand présente deux nouvelles solutions exclusives pour adapter les logements aux enjeux du vieillissement : Domopack Lumière, un parcours lumineux intelligent pour prévenir les risques de chute nocturne et le pack Zen pour veiller au confort et à la sécurité de vos proches à distance, à l’aide d’un simple smartphone ou d’une tablette…
Une solution de parcours lumineux avec éclairage automatique temporisé
Dès que la personne descend de son lit, un détecteur de mouvements radio, installé sur le parcours chambre-toilettes par exemple, déclenche un éclairage automatisé et temporisé afin de limiter les risques de chute au lever. Une fois le lit regagné, soit la personne éteint directement l'éclairage en actionnant l'interrupteur radio, soit elle laisse les lumières s’éteindre automatiquement.
Information complémentaire

Un système efficace pour réduire le risque de chute
Le trajet de nuit chambre-toilettes est particulièrement accidentogène car la personne est mal réveillée et souvent sous l’emprise de médicaments.
Dans les parcours lumineux classiques, comme on peut le voir dans les cinémas ou hôtels, l’éclairage est au ras du sol. Chez une personne fragile, ce système peut favoriser le basculement vers l’avant et causer une chute. Le Dompopack Lumière se démarque par un éclairage plus global, qui éclaire toute la pièce de manière uniforme sans éblouir. Facile à installer, le Domopack Lumière est disponible auprès de votre électricien installateur.
Souvent, on se lève la nuit sans allumer parce qu’on connaît parfaitement le logement. Or, nous avons besoin de la vue pour établir notre équilibre en nous levant. Et sans lumière adaptée, le risque de chute est très présent.
Information complémentaire



Zen, l’application qui rassure
Vous êtes loin de votre maman âgée qui vit toujours dans sa maison et vous souhaitez savoir à tout moment si elle a bien effectué ses routines quotidiennes, si elle s’est bien levée, si la température de son logement est adaptée, si elle s'est nourrie le matin, si elle n’a pas chuté, si la porte d’entrée est bien verrouillée et les lumières éteintes quand elle va se coucher ? Tout cela est possible, et même davantage avec l’application Zen d’Intervox, une marque du groupe Legrand.
Transformez votre habitat en logement connecté



Le Pack Zen se compose de différents produits de détection (capteur de mouvements, d'ouverture, de température et de fumée), d’alerte (bracelet, médaillon…) et d'un transmetteur (Quiatil easy - life ou GSM) qui, connectés à l’application, vous informent de la vie au sein du logement de votre maman. Il vient en complément du service de téléassistance. Ainsi, en cas de chute ou de malaise, il suffit à votre maman d’appuyer sur le bouton de son pendentif ou de son bracelet pour contacter le téléassisteur 24h/24 et 7j/7. De votre côté, vous êtes informé en temps réel, du confort et du bien-être de votre maman grâce à l’application Zen installée sur votre smartphone ou votre tablette.
Information complémentaire

Trois jours pour découvrir l’ensemble des solutions d’assistance à l’autonomie d'Intervox, une marque du Groupe Legrand
Legrand vous accueille durant trois jours sur son stand pour vous faire découvrir toutes ses solutions selon votre situation et vos besoins. Vous pourrez également visionner des démonstrations en vidéo et manipuler l’application Zen. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Information complémentaire

Domopack Lumière, pour prévenir les chutes nocturnes chez les seniors
Vous vous occupez d’une personne fragile et êtes à la recherche d’une solution fiable, efficace et rassurante pour améliorer son confort et sa sécurité, en particulier la nuit lorsque vous n’êtes pas présent ? Le Domopack Lumière Legrand est une solution de parcours lumineux labellisé Afnor «testé et approuvé par les seniors ».
Le Domopack sera présenté en fonctionnement sur le stand Afnor dans la Maison du Mieux Vivre.