Prises et interrupteurs Art d’Arnould : dans les coulisses de fabrication

Publication le 4 octobre 2017 A la Une

Information complémentaire

C'est au cœur du Vercors, dans l'usine de Pont-en-Royans, que sont fabriqués les prises et interrupteurs au design résolument contemporain qui composent la gamme Art d'Arnould. Des produits uniques et d'exception qui habillent les plus beaux intérieurs : des Résidences à Monaco, aux chalets à Courchevel, en passant par les palaces parisiens. Visite guidée...

Information complémentaire

Art d’Arnould : interrupteurs et prises d’exception

Une finition en acier brossé ou en or satin, les prises et interrupteurs Art d'Arnould constituent une collection unique avec des produits exclusifs et sur-mesure. Ils viennent rehausser tous les intérieurs, aussi bien ceux des particuliers que les grands hôtels ou les plus beaux palaces, en France et à l'international. Leur design élégant et intemporel incarne le luxe à la française appliqué aux interrupteurs et prises électriques…

Information complémentaire

Un site de fabrication-atelier dans le Vercors

C'est dans le village de Pont-en-Royans en Isère, que l'usine Legrand est installée. Plus qu'une usine, le bâtiment installé en bordure de rivière rappelle un atelier où se complètent harmonieusement le savoir-faire artisanal et les machines de haute technologie. Chaque jour, les équipes Legrand fabriquent 300 pièces avec le plus grand soin.

Information complémentaire

Au commencement, une plaque de laiton

Avant d'habiller les murs des plus grands palaces, les prises et interrupteurs parcourent un long chemin, passant dans la main d'opérateurs impliqués qui perpétuent un savoir-faire artisanal. Tout commence par une large plaque de laiton de 76 kilos. Elle est découpée, grâce à une machine munie d'une fraise, en des dizaines de petites plaques de tailles variables en fonction du nombre de postes (simple, double, triple...) à intégrer. La plaque découpée est ensuite creusée afin de placer le mécanisme électrique, puis percée pour fixer la commande (bouton d'interrupteur, commande de volets roulants...). Elle est ensuite plongée dans un bain à ultrasons afin d'être dégraissée.

Traitement de surface : une précision d’orfèvre

faconnage manuel 1155x700
plaque satin art 350x350 plaque marquage art 350x350

Les décors – collerettes et galons – sont ensuite réalisés : l'étain liquide est chauffé à 500°C puis coulé dans des moules en silicone, développés en interne selon un procédé issu de l'univers de la bijouterie. Soigneusement découpés et ébavurés à la main pour gommer la moindre imperfection, ces décors sont alors sertis sur la plaque.

Une décoration à la carte

Certaines plaques - plaques miroir, satin, or 24 carats... - qui composent la gamme bénéficient d'un traitement de surface complémentaire : fine couche de métal ou de peinture. 

En fonction des commandes et des demandes de décors spécifiques, la plaque est marquée au laser pour apposer un logo ou écrire un texte ou dans une machine à ciseler, pour graver une frise décorative.

Information complémentaire

Interrupteurs et prises électriques de Haute qualité

Chaque pièce fait l'objet d'un contrôle très strict. « Tous nos opérateurs maîtrisent parfaitement leur savoir-faire, se félicite Michel Piolat, responsable du site. Formés en interne, ils contrôlent systématiquement la qualité de la pièce qui est réalisée sur leur poste de travail. » Chaque commande spéciale fait l'objet de contrôles approfondis avant l'envoi au client. Pour les produits référencés au catalogue professionnel, des échantillons sont régulièrement prélevés afin de vérifier leur conformité. Rien n’est laissé au hasard.

Un technicien de la gamme Art a beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Il est capable de juger de la qualité de son travail

Information complémentaire

Le sur-mesure, une infinité de combinaisons

Les possibilités de personnalisation des interrupteurs et prises électriques Art d’Arnould sont quasi infinies. « Tailles, décors, univers, finitions, fonctions... nous proposons une approche sur-mesure, confirme Siham Denimal, responsable du service études et support technique. Nous pouvons par exemple intégrer des fonctions complémentaires, comme un lecteur d'empreintes digitales, appliquer le décor souhaité par le client et du marquage laser. On nous demande par exemple régulièrement de concevoir des appareillages assortis à de la robinetterie. Chaque année, nous traitons quelques 5000 demandes de configurations, des plus simples aux plus spécifiques (6000 combinaisons différentes ont été étudiées et réalisées pour nos clients cette année). Chaque demande « spéciale » (personnalisation, adaptation, intégration) fait l’objet d’une étude de faisabilité assurée par le bureau d’études implanté sur le site de fabrication.

Information complémentaire

univers art 01 350x350
univers art 02 350x350

Art d'Arnould : 4 univers à découvrir

  • Mémoire, subtil hommage au passé, avec des prises et interrupteurs au design intemporel
  • Epure, résolument moderne, où l'esthétisme rime avec minimalisme
  • Fusion, alliance entre l'ancien et le contemporain
  • Rétro, avec des materiaux comme l'acier Corten 

Les prises et interrupteurs de ces quatre univers sont disponibles en de multiples finitions : acier brossé, noir mat, blanc satiné, or miroir, laiton brut... ils s'harmonisent de manière idéale avec votre intérieur.

Découvrir Art d'Arnourld avec un électricien 

Les interrupteurs et prises électriques Art d'Arnould s'adaptent également aux fonctions – éclairage, prise usb, commande de volets roulants... - dont vous avez besoin et sont compatibles avec les produits domotique MyHOME Play. Avec Art d'Arnould, la technologie joue la carte du design et de l'élégance !

Interessé par les interrupteurs et prises Art ? Configurez vos interrupteurs et prises électriques et prenez rendez-vous avec un electricien recommandé par Legrand proche de chez vous.

Titre: 
A découvrir aussi