Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent à vous : soit vous devez installer tout le système à partir de rien ; ou bien vous désirez seulement remplacer les interrupteurs existants par des commandes plus modernes.
Quelle est la marche à suivre dans l’un et l’autre cas ? Comment installer un interrupteur pour volets roulants électriques ( voir tuto ici ) ou changer des interrupteurs qui existent déjà dans votre pièce ? Et, pour commencer : comment choisir votre matériel ?
Quel type d’interrupteur pour volets roulants installer ?
Un interrupteur pour volets roulants, aussi appelé « commande de volets roulants », permet de piloter vos volets électriques. À l’aide d’un interrupteur local ou d’une télécommande à distance (télécommande de volet roulant), vous pouvez ainsi ouvrir ou fermer vos volets ou stores, comme vous le souhaitez.
Il en existe deux types. Le premier est l’interrupteur filaire, le plus classique (inverseur). Le point de commande et le moteur des volets sont reliés par des fils électriques (comme c’est le cas pour un interrupteur commandant un éclairage). L’interrupteur doit être installé non loin du moteur.
Le second type est l’interrupteur à commande radio. Comme son nom l’indique, il permettra de communiquer avec le moteur (mécanisme moteur) par le biais d’ondes radio (radio Zigbee), sans nécessiter de câblage électrique. La commande se fait à distance et l’installation est grandement facilitée.
Étapes d'installation d'un interrupteur pour volets roulants électriques motorisés : en neuf
Une fois que vous avez choisi votre interrupteur pour volets roulants, vous n’avez plus qu’à procéder au branchement du mécanisme. Nous allons imaginer que l’installation doit être faite en totalité.
Brancher un interrupteur filaire suppose de relier l’interrupteur au moteur des volets roulants (stores), et les deux appareils au tableau électrique. Pour ce faire, vous devez :
- Tirer les câbles existants vers l’endroit où vous comptez placer l’interrupteur ;
- Faire un trou dans le mur et insérer une boîte d’encastrement ;
- Connectez les fils : la phase sur la borne L de l’interrupteur, le neutre et la terre sur le moteur ; et deux fils de liaison entre l’interrupteur et le moteur (un pour la montée, un pour la descente).
En rénovation : les prêts à poser Legrand pour volets roulants
S’il s’agit d’installer un interrupteur pour volets roulants électriques (stores) en remplacement d’équipements existants, vous pouvez opter pour une solution bien plus pratique : le prêt à poser pour volets roulants Legrand.
L’installation du prêt à poser pour volets roulants Legrand est simplifiée à l’extrême, sans avoir besoin de tirer des fils supplémentaires. Il suffit de connecter les interrupteurs filaires à la place de l’ancien matériel, à l’aide du même câblage. Et de rajouter une commande centralisée sans fil.
La gamme englobe deux produits :
- Le prêt à poser Legrand avec commande centralisée : les interrupteurs filaires sont adossés à une commande centralisée sans fil que vous pouvez placer où vous le souhaitez (fonctionnant à l’aide d’une pile lithium).
- Le prêt à poser Legrand pour commande supplémentaire, qui permet d’ajouter une commande à un système déjà existant. Pratique s’il y a plus de deux volets roulants à actionner.
Grâce à ces interrupteurs et à leur mécanisme, pas besoin de pratiquer des saignées dans les murs !
Avant toute intervention électrique, consultez la norme électrique
Attention : la norme NF C 15-100 impose la mise en place d’un circuit spécialisé pour les volets roulants électriques. Ceux-ci doivent être branchés sur un circuit dédié, avec section de 2,5 mm², protégé par un interrupteur différentiel de type AC (30 mA) et un disjoncteur d’au moins 16 A.
Si besoin, contactez le service consommateur
Dans l’absolu, suivez toujours les instructions indiquées dans les notices techniques qui accompagnent votre interrupteur pour volets roulants électriques. Et, au besoin, n’hésitez pas à contacter votre service consommateurs.
Faites aussi installer des prises connectées !
Questions fréquentes
Quel est le coût de la recharge complète de ma voiture électrique ?
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les... En savoir plus
Comment fixer un va-et-vient Plexo à encastrer ?
Vous souhaitez fixer et installer un interrupteur va-et-vient Plexo en encastré ? Découvrez ci-dessous comment le fixer au mur.
L’interrupteur va-et-vient Plexo existe en complet ou en composable, pour répondre à toutes vos attentes.
En savoir plus
Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique.
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur tactile ?
Un interrupteur tactile, appelé également interrupteur sensitif, permet d’allumer et d’éteindre la lumière par simple contact du doigt - de la même manière que vous utilisez votre smartphone. En savoir plus
Comment brancher une applique murale avec interrupteur ?
Une applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde... En savoir plus
Comment démonter un interrupteur étanche ?
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des... En savoir plus
Quel coffret électrique étanche choisir pour l’extérieur ?
Pour une utilisation en extérieur, bien choisir son coffret électrique étanche est essentiel afin de vous garantir une sécurité optimale. Les solutions de coffret électrique Plexo sont parfaitement adaptées à une utilisation en plein air sans risque pour la sécurité des utilisateurs... En savoir plus
Comment choisir la puissance des spots LED ?
Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté. En savoir plus
Peut-on changer la plaque de finition de la commande sans fils du pack de démarrage ?
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » comprend : une prise Control mobile une ampoule LEDVANCE Smart + une commande sans fils Céliane with Netatmo Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage... En savoir plus
Disjoncteur ou interrupteur différentiel : quelle protection choisir ?
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un chauffage électrique avec sèche-serviette ?
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte... En savoir plus
Il ne se passe rien quand je mets les piles dans mon Thermostat Intelligent Netatmo, ou quand j'appuie sur les boutons (+) ou (-), comment faire ?
Procéder à ces tests rapides :
Alimentation électrique :
Enlever les piles du Thermostat durant 1 minute, puis les remettre en respectant la polarité : l’écran doit clignoter.
S’il ne clignote pas, changer les piles par des neuves.
S’il ne clignote toujours pas, alors contactez... En savoir plus
Quelle est la norme NF C 15-100 pour la salle de bain ?
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si... En savoir plus
Quelle couleur d’interrupteur choisir ?
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins... En savoir plus
Comment installer les griffes de fixation ?
Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement.... En savoir plus
Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de... En savoir plus
Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur. En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Comment choisir mon ampoule connectée ?
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus
De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes... En savoir plus
Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?
Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez... En savoir plus
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une prise murale RJ45 ?
La prise murale RJ45 véhicule du courant faible et permet ainsi d’alimenter via un cordon RJ45 des appareils multimédias tels que des ordinateurs, imprimantes ou encore des consoles de jeux, et via un cordon RJ11 pour le téléphone. Comme les prises électriques « classiques » les... En savoir plus
Quels sont les domaines d'application de la domotique ?
La domotique est plus communément appelée aujourd’hui la maison connectée. Les domaines d'application de la domotique sont nombreux dans le cadre d'une installation électrique existante (rénovation ou amélioration de l'habitat) ou à venir (construction neuve). La domotique vous permet... En savoir plus
Il ne se passe rien quand je mets les piles dans mon Thermostat Intelligent Netatmo, ou quand j'appuie sur les boutons (+) ou (-), comment faire ?
Procéder à ces tests rapides :
Alimentation électrique :
Enlever les piles du Thermostat durant 1 minute, puis les remettre en respectant la polarité : l’écran doit clignoter.
S’il ne clignote pas, changer les piles par des neuves.
S’il ne clignote toujours pas, alors contactez... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité. En savoir plus
Quel est le meilleur visiophone filaire ?
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus
Combien de charges peut gérer le délesteur connecté ?
Il n'y a pas de limite en termes de charges pilotables via le délesteur connecté (dans la limite de 100 produits appairés par passerelle). En savoir plus
Mon pack extension pour éclairage connecté peut-il fonctionner seul ?
Le pack extension pour éclairage connecté « Je complète mon éclairage connecté », comme son nom l’indique, est une extension du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ». Grâce à lui, continuez de connecter votre logement, via les commandes... En savoir plus
Comment communiquent les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio ?
Les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio communiquent grâce à la technologie Zigbee 3.0 de fréquence 2,4 GHz. La puissance de ces ondes radio est très faible (inférieure à 100 mW (milliwatt)). Zigbee permet de créer un réseau maillé très robuste, auto-adaptatif et... En savoir plus
Combien de volets roulants par disjoncteur ?
L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un... En savoir plus
Quel est le lien entre la gestion des volets roulants et la RE2020 ?
Grâce aux solutions connectées with Netatmo de Legrand, vous pouvez gérer plus facilement l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants, en local ou à distance. Ainsi, vous répondez à deux objectifs de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) : vous consommez moins... En savoir plus
Quelle box domotique choisir ?
La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Quelles sont les notifications que je vais recevoir sur mon smartphone ?
Legrand a défini les notifications que "... with Netatmo" enverra à votre smartphone afin de vous tenir informé de ce qui se passe chez vous en votre absence : "Batterie faible" vous invitant à remplacer la pile de votre commande sans fil dans les 3 mois "Prise Control déconnectée"... En savoir plus
Quelles boîtes d'encastrement puis-je utiliser pour installer le thermostat connecté Smarther en encastré ?
Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,... En savoir plus
Quelles fonctions sont apportées par le Contact sec connecté ?
Le contact sec connecté with Netatmo propose plusieurs fonctions, soit la mesure de la consommation de l'appareil auquel il est associé (via le tore de mesure fourni avec le module - monophasé, 80A), le report d'état ainsi que le pilotage ) distance (ON/OFF). En savoir plus
Y a-t-il une limite de dispositifs pour l'installation individuelle?
Non, il n'y a pas de limite de dispositifs par installation individuelle. En savoir plus
Comment modifier ma liste de priorités de délestage ?
Si vous souhaitez modifier la priorité de délestage de vos charges, il vous suffit d'aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > Tableau électrique > Délesteur > Configuration : Priorisation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à intervertir les charges à votre convenance et cliquer sur... En savoir plus
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
Y a-t-il une limite au nombre d'installations que je peux créer?
UpService n'a pas de limite sur le nombre d'installations que vous pouvez créer. En savoir plus
Quel interrupteur différentiel choisir ?
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les... En savoir plus
Comment choisir son interrupteur entre les gammes Céliane et Mosaic ?
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités... En savoir plus
Le portier Classe 300X connecté est-il compatible avec d'autres technologies filaires plus anciennes de BTicino ?
Il est possible de le rendre compatible par l'ajout d'interfaces spécifiques. Pour plus d'informations, consultez le guide technique ou contactez le Service Relation Pro au 0810 48 48 48.
En savoir plus
Combien d'habitations puis-je piloter à partir de mon appli Legrand Thermostat ?
Depuis l'application Legrand Thermostat, vous avez la possibilité de piloter 4 installations (habitations) différentes maximum. En savoir plus
Pourquoi m'est-il impossible de faire glisser les pages du thermostat connecté Smarther sur son écran ?
Lorsque le Smarther est réglé en mode BOOST (fonction Boost active), il est impossible de faire glisser les pages sur son écran En savoir plus
Le Contact sec connecté pemet-il de piloter des appareils tels que les volets roulants ou les portes de garage?
Le Contact sec connecté à des contacts dits "maintenus" afin de réaliser des actions complètes, telles que ON ou OFF. Il n'est donc pas possible de l'associer à des appeils qui nécessitent des arrêtes en milieu de course, tels les portes de garage ou les volets roulants. En savoir plus
Comment bien positionner la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo ?
Nous vous conseillons de placer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur une surface plane (table, étagère, etc), à une hauteur comprise entre 1m et 1.5m, face à la porte d’entrée. Ainsi, la caméra pourra détecter les mouvements et capturer les visages de manière optimale.
En savoir plus
Comment faire pour programmer la charge de mon véhicule électrique ?
Il existe deux façons de programmer la charge : - Via l'application EV Charge : possibilité de créer un planning de charge- avec un interrupteur (horaire/contacteur heures pleines/heures creuses... voir notice)
En savoir plus
Quelles solutions choisir pour répondre à ma demande énergétique ?
L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet... En savoir plus
Mon Classe 300EOS with Netatmo est-il compatible avec d’autres anciennes technologies de câblage BTicino?
Le Classe 300EOS with Netatmo est compatible avec toutes les installations technologie BUS 2 fils Netatmo. En savoir plus
Comment utiliser les bornes de recharge électrique ?
Avant le 1er janvier 2025, la réglementation impose à tous les parkings non résidentiels d’être équipés de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En prévision de cette réglementation, les opérateurs de charge se déploient dans plusieurs secteurs... En savoir plus
Comment raccorder un tableau électrique et tous ses équipements ?
Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.