De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes d’interrupteurs connectés et de prises connectées !
Qu’est-ce qu’un interrupteur Wi-Fi ?
L’interrupteur Wi-Fi, ou interrupteur intelligent, permet de commander ses éclairages et appareils électriques à distance via une application.
L’interrupteur et l’application communiquent grâce au réseau Internet, pour rendre possible le contrôle de vos appareils où que vous soyez.
Commandez vos lumières avec les interrupteurs connectés
Découvrez nos interrupteurs connectés(1) qui s’installent en lieu et place de vos interrupteurs existants et vous permettent de contrôler vos lampes :
- manuellement (comme un interrupteur classique)
- à distance via l’App. Home + Control
- par la voix via un assistant vocal(2)
À savoir : pour utiliser les interrupteurs connectés à distance, l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo » est nécessaire pour connecter une première pièce.
(1) Type de câblage : sans Neutre
(2) Produits compatibles avec Alexa d’Amazon, Assisant Google, Siri d’Apple
Zoom sur l’App. Home + Control
Simple et intuitive, l’App. Home + Control vous offre la possibilité de contrôler et de gérer votre installation connectée sur votre smartphone.
Découvrez de nombreuses fonctions comme :
- la création de plannings personnalisés selon ses habitudes de vie
- le suivi des consommations pour maîtriser ses dépenses énergétiques
Commandez vos lumières via une ampoule connectée
Le pack "Mon éclairage connecté" vous permet de commander directement une ampoule connectée sans avoir besoin de remplacer vos interrupteurs existants.
Facile à installer, le pack est composé de :
- 1 prise Control mobile, pour connecter les produits à la box Internet
- 1 commande sans fils(1) , qui vous permet d’éteindre et d’allumer votre ampoule connectée
- 1 une ampoule connectée E27 Ledvance Smart+Zigbee à intensité variable
(1) À fixer au mur avec les adhésifs fournis (repositionnables) ou à poser sur un meuble
Découvrez ce pack en 2 couleurs et en 2 versions :
- Blanc
- Titane
- avec ampoule connectée classique (blanc)
- avec ampoule connectée vintage (filament ambré)
Je veux une installation connectée
Vous souhaitez rénover votre maison pour créer votre installation connectée ? N’hésitez pas à faire appel à l’un de nos électriciens certifiés pour bénéficier de conseils d’experts et de solutions adaptées à vos besoins.
Questions fréquentes
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus
Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur. En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Comment choisir mon ampoule connectée ?
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus
Que faire en domotique ?
La domotique regroupe l’ensemble des technologies et systèmes qui permettent un pilotage intelligent et automatisé des équipements d’une habitation ou d’un bâtiment. Ces dispositifs offrent la possibilité de contrôler et de faciliter la gestion de l’éclairage, du chauffage et des... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?
Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez... En savoir plus
Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.