Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de démarrage, nos interrupteurs filaires et commandes sans fils !
Démarrez votre installation connectée !
Connectez une première pièce grâce au pack de démarrage, indispensable pour ajouter de nouveaux produits connectés et les contrôler à distance.
Découvrez le pack Céliane with Netatmo(1) avec :
- 1 prise Control : se connecte au réseau Wi-Fi de la box Internet et communique avec les produits connectés
- 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée
- 1 interrupteur connecté sans Neutre avec option variateur
- 1 commande sans fils pour éclairage et prises
(1) Existe aussi dans la gamme dooxie with Netatmo
Pack « Mon éclairage connecté »
Vous souhaitez commencer par connecter vos éclairages ?
Découvrez notre pack "Mon éclairage connecté". Simple, facile et rapide à installer, il est idéal pour commencer une installation connectée.
Retrouvez dans ce pack :
- 1 prise Control mobile
- 1 commande sans fils d’éclairage et de prises
- 1 ampoule connectée E27 Ledvance Smart+Zigbee à intensité variable
Mixez les ambiances !
Notre pack "Mon éclairage d’ambiance connecté" vous permet de démarrer une installation connectée dans votre logement avec :
- 1 prise Control
- 1 commande sans fils Ambiances Couleurs pour contrôler l’ampoule connectée
- 1 ampoule RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) multicouleur E27 Zigbee 3.0 pour faire varier l’intensité et la couleur de la lampe et créer une multitude d’ambiances
Ajoutez plusieurs commandes !
Complétez votre installation avec des interrupteurs filaires connectés et des commandes sans fils.
Interrupteurs filaires :
- interrupteur simple connecté, sans Neutre avec option variation
- interrupteur double connecté, câblage avec Neutre
- interrupteur connecté pour volets roulants
Commandes sans fils(1) :
- commandes pour éclairages et prises (simple et double)
- commandes pour volets roulants
- commandes générales Départ/Arrivée
(1) Alimentation par pile CR20332. Équipées d’une LED qui indique l’état de batterie faible (flash rouge)
Pilotez vos commandes à distance
L’application Home + Control vous permet de gérer votre maison intelligente depuis votre smartphone.
Vous pouvez par exemple :
- configurer des scènes de vie en fonction de vos habitudes et suivre la consommation de votre logement pour réaliser des économies d’énergie
- activer l’option variation de votre interrupteur connecté
- allumer et éteindre vos appareils
Pensez également au contrôle par commande vocale !
Les produits connectés sont compatibles avec l’Assistant Google, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon.
Dirigez-vous vers un pro
Vous souhaitez installer de nouveaux interrupteurs connectés chez vous ?
Pour rappel, leur utilisation à distance requiert l’installation préalable d’un pack de démarrage. Pour bénéficier d’un système sûr et qui fonctionne correctement, contactez l’un de nos électriciens certifiés pour avoir la garantie d’une pose fiable, avec des conseils d’expert et des solutions adaptées à vos besoins.
Questions fréquentes
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus
Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur. En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Comment choisir mon ampoule connectée ?
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus
Que faire en domotique ?
La domotique regroupe l’ensemble des technologies et systèmes qui permettent un pilotage intelligent et automatisé des équipements d’une habitation ou d’un bâtiment. Ces dispositifs offrent la possibilité de contrôler et de faciliter la gestion de l’éclairage, du chauffage et des... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes... En savoir plus
Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?
Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.