Je pilote mon chauffage

Filtrer par

Type de produit

26 solutions

filtrer

pertinence
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
Questions fréquentes

Comment améliorer l'efficacité énergétique du chauffage dans l'habitat ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre... En savoir plus

Quels produits choisir pour améliorer mon chauffage et respecter la RE2020 ?

Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser... En savoir plus

Comment fonctionne un programmateur de chauffage ?

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la... En savoir plus

Puis-je installer plusieurs Thermostats Intelligents Netatmo dans mon logement (chauffage multizone) ?

Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les... En savoir plus

Comment puis-je passer mon thermostat connecté Smarther with Netatmo du mode de chauffage au mode de refroidissement ?

Avant de passer du mode de chauffage au mode de refroidissement, veuillez vous assurer que vos appareils de régulation de température sont compatibles et que vous avez effectué toutes les actions manuelles nécessaires à ce changement de mode.
Le passage de votre thermostat du mode de... En savoir plus

Comment régler mes produits pour qu'ils n'activent pas le chauffage en cas d'absence prolongée ou pendant l'été ?

AttentionQue ce soit pour le Thermostat ou les Vannes, nous ne recommandons pas le retrait des piles pour une longue absence, car le contrôle à distance des produits ne sera plus possible, et les courbes de températures ne seront pas générées.
Chauffage individuelPour une absence... En savoir plus

Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?

Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur... En savoir plus

Le thermostat connecté Smarther fonctionnera-t-il correctement en étant connecté au réseau Wi-fi mais sans connexion Internet ?

Sans connexion Internet mais avec un signal Wi-Fi de bonne qualité, le thermostat connecté Smarther fonctionne en suivant les modes de programmation ; vous pouvez également le piloter localement sur son écran ainsi que depuis votre smartphone si ce dernier est connecté au même réseau... En savoir plus

Quel interrupteur différentiel choisir pour un chauffage électrique ?

Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits... En savoir plus

Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

Quelle solution domotique choisir pour une maison intelligente ?

Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens... En savoir plus

Comment faire des économies d’énergie ?

Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses... En savoir plus

Que peut-on faire pour limiter la consommation d’énergie ?

Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant... En savoir plus

Comment piloter à distance la borne de recharge de mon véhicule électrique ?

Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store. En savoir plus

Comment réduire sa facture d'électricité ?

Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus

Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?

Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur... En savoir plus

Comment fonctionne un programmateur de chauffage ?

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la... En savoir plus

Contrôler son chauffage connecté

Avec le retour des frimas et des températures hivernales, le chauffage et le confort thermique sont indispensables à la maison. Mais à l’heure de la transition énergétique et des nécessaires économies d’énergies pour préserver la planète, se pose la question de savoir comment se chauffer intelligemment tout en étant le plus respectueux possible de l’environnement.

C’est dans ce cadre que le gouvernement a édicté des mesures de sobriété énergétique au travers de la RE2020 (anciennement RT 2012). Cette règlementation vise des objectifs ambitieux d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique pour diminuer l’impact du secteur du bâtiment de plus de 30% d’ici 2030.

Les propriétaires de logements neufs ou existants auront ainsi l’obligation d’installer des systèmes de régulation des températures par pièce et/ou par zone comme des thermostats programmables ou des têtes thermostatiques pour les radiateurs. L’installation d’un système de pilotage du chauffage (et de refroidissement) capable de réguler précisément la température selon les besoins, les pièces, la présence ou l’absence des occupants fera aussi partie des mesures imposées d’ici 2027, afin que chaque foyer puisse profiter d’un bien être durable et réaliser des économies d’énergie.

En matière de pilotage simple et efficace du chauffage, pensez aux solutions dédiées à la Maison connectée comme le Thermostat connecté Smarther with Netatmo de Legrand, le Thermostat Intelligent connecté Netatmo ou encore le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo. Ils s’installent en neuf comme en rénovation, en encastré comme en saillie. Ils vous permettent de contrôler votre chauffage en local, de chez vous directement via le thermostat connecté lui-même ou encore à distance via votre smartphone. D’un simple geste, depuis l’application Home + Control (téléchargeable gratuitement et sans abonnement), c’est vous qui êtes aux commandes !  Gérez ainsi très facilement la température souhaitée dans chaque pièce de votre logement, créez des plannings de chauffage en fonction de vos habitudes de vie, et visualisez en temps réel vos consommations pour mieux les maîtriser.

Un dîner avec des amis et vous souhaitez augmenter le confort thermique dans le salon ? Ajustez d’un geste la température souhaitée.

Vous vous absentez quelques jours de la maison ? Baissez ou désactivez votre chauffage très facilement de la même manière. Envie de piloter en local votre chauffage par la voix ? Rien de plus simple ! Les thermostats Netatmo et Legrand sont compatibles avec les 3 principaux assistants vocaux du marché : l’assistant Google, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon. Imaginez, c’est l’hiver vous êtes confortablement installé sur votre canapé dans le salon devant un bon film et vous souhaitez augmenter la température de cette pièce temporairement. Pas besoin de vous lever, dites par exemple : « Ok Google, monte le chauffage de deux degrés dans le salon » et le tour est joué ! Les thermostats connectés Netatmo et Legrand sont compatibles avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois ainsi que les pompes à chaleur.

Au-delà du chauffage et la production d’eau chaude, grâce à l’ensemble des solutions de l'écosystème Maison connectée, profitez d’un confort à portée de main ! Centralisez et connectez vos volets roulants, contrôlez les éclairages et les appareils électriques de la maison sans vous déplacer !

Pour la réalisation de votre installation connectée, faites appel à un professionnel sélectionné par Legrand parmi les électriciens du réseau Électricien certifié.

 

Découvrez les solutions Legrand pour contrôler votre chauffage à distance, depuis votre smartphone via l'app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal (tel que Alexa d'Amazon, Siri d'Apple ou encore l'Assistant Google). 

Grâce aux thermostats connectés Legrand (tels que le Thermostat Smarther with Netatmo ou le Thermostat Intelligent Netatmo), faites des économies d'énergie ! 

Pour contrôler votre chauffage pièce par pièce, découvrez les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo. 

Rendez-vous ici pour plus d'infos sur la maison connectée Legrand ! Découvez par exemple, comment contrôler votre sèche serviette, piloter votre thermostat à distance, bénéficier d'un système de pilotage performant, etc. 

Contrôler son chauffage connecté