Comment fonctionne un programmateur de chauffage ?
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la température et les radiateurs de votre maison.
Gagnez en confort et réduisez vos factures grâce au thermostat connecté !
Quel que soit votre type de chauffage, trouvez le thermostat Legrand adapté. On vous explique tout, du choix de votre programmateur de chauffage à son installation dans votre maison !
Demandez un devis pour la pose d'un thermostat par un professionnel de l'électricité.
Fonctionnement d’un programmateur de chauffage
Un thermostat connecté bénéficie de nombreux avantages :
- créer des programmes personnalisés pour gérer votre chauffage et optimiser vos consommations : choisissez les horaires auxquels allumer et éteindre vos radiateurs
- contrôler à distance la température de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control
- utiliser vos radiateurs et votre système de chauffage uniquement lorsque vous en avez besoin
Thermostat connecté Smarther with Netatmo
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo permet de créer des plannings de chauffe en fonction des horaires où vous êtes chez vous. Ce thermostat connecté est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage (chaudières à gaz, fioul, bois, pompes à chaleur, etc).
Vous avez froid et souhaitez, de manière instantanée et exceptionnelle, augmenter la température ? Activez le mode « Boost ».
Vous partez en voyage ? Activez la fonction « Absent ».
Le tout, sans effort et en un seul geste, via votre smartphone dans l’App Home + Control, directement sur l'écran du thermostat, ou par la voix via un assistant vocal.
Ce programmateur à fils doit être branché. En effet, c’est un programmateur de chauffage filaire qui s’installe en encastré ou en saillie dans le mur.
Thermostat Intelligent connecté Netatmo
Le Thermostat Intelligent connecté Netatmo permet lui aussi d’adapter votre chauffage à vos besoins et de le piloter à distance depuis votre téléphone ou votre tablette.
Ce thermostat connecté fonctionne avec la plupart des chaudières à gaz, fioul, bois, les pompes à chaleur, etc.
Ce programmateur sans fil fonctionne en Wi-Fi et n’a donc pas besoin d’être branché. Il peut être posé sur un meuble ou fixé au mur à l'aide des vis fournies.
Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo
Enfin, le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo, compatible avec les chaudières OpenTherm et à accumulation, vous permet quant à lui de commander la température de l’eau chaude de votre chaudière avec précision, quand vous le souhaitez.
Ce programmateur connecté de chauffage fonctionne lui aussi en Wi-Fi et est donc sans fils.
Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo
Adapter et régler la température de votre maison pièce par pièce, c’est possible grâce aux Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo ! En effet, votre thermostat connecté peut être relié à ces robinets thermostatiques connectés, grâce auxquels vous pourrez définir les pièces à chauffer en fonction de vos activités et de vos habitudes de vie. La température de votre chambre peut, par exemple, être baissée lorsque nous n’y êtes pas. Contrôlez ainsi vos radiateurs un à un depuis votre smartphone via l’App Home + Control.
Confiez votre projet à un professionnel
Vous souhaitez faire des économies d’énergie et équiper votre logement d’un programmateur connecté de chauffage ? Confiez l’installation de votre thermostat à un électricien certifié par Legrand près de chez vous et contrôlez vos dépenses énergétiques !
Vous souhaitez aller encore plus loin dans la rénovation énergétique de votre logement ? Réalisez des travaux pour participer à la transition énergétique et améliorer la performance environnementale de votre maison.
624 € d’économie pour faire un geste pour la planète !
Jusqu’à 624 €, c’est ce que l’État vous offre pour piloter vos consommations d’énergie. Vous n’avez donc plus à choisir entre économies d’énergie et économies financières. Découvrez toutes les solutions Legrand pour consommer mieux et moins :
- générez plus d’économies grâce à l’application Home + Control
- pilotez la température dans toutes les pièces avec les Thermostats connectés et têtes thermostatiques
Questions fréquentes
Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus
Quelle solution domotique choisir pour une maison intelligente ?
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens... En savoir plus
Comment faire des économies d’énergie ?
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses... En savoir plus
Que peut-on faire pour limiter la consommation d’énergie ?
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant... En savoir plus
Comment piloter à distance la borne de recharge de mon véhicule électrique ?
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store. En savoir plus
Comment réduire sa facture d'électricité ?
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus
Comment puis-je ajouter mes appareils?
Avant d'ajouter vos appareils, il est préférable de créer l'installation à laquelle vous souhaitez les associer. Dans le menu latéral, sélectionnez la section "Installations", cliquez sur l'icône "+" en bas à gauche et sélectionnez "Ajouter une implantation". Après avoir créé une... En savoir plus
Puis-je installer plusieurs Thermostats Intelligents Netatmo dans mon logement (chauffage multizone) ?
Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les... En savoir plus
Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?
Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.