Facilité au quotidien
- transfert d’appel sur smartphone ou tablette : grâce au module Wi-Fi intégré et à l’application Home + Security, vous pouvez voir qui sonne chez vous, répondre à vos visiteurs et leur ouvrir le portail/portillon à distance, où que vous soyez (en déplacement, en vacances ou au bureau)
- assistant vocal Alexa : vous partez de la maison et des lumières sont encore allumées ? Un visiteur s’annonce mais vous avez les bras chargés ? Demandez au Classe 300EOS with Netatmo de tout éteindre ou d’ouvrir le portillon. Equipé de l’assistant vocal Alexa, il exécute toutes vos commandes vocales

Nombreuses fonctionnalités
- 4 boutons sensitifs : activer la caméra, répondre à l’appel, fonctions favorites, activation de la gâche électrique
- pilotage des solutions de sécurité Netatmo : vous pouvez contrôler, par la voix ou via l’application Home + Security, toutes les solutions de sécurité Netatmo installées chez vous (caméras, sirène, détecteur d’ouverture de porte, etc)
- contrôle des solutions de la maison connectée Legrand : par la voix ou via l’application Home + Control, vous avez la main sur les fonctions connectées de votre logement (éclairages, volets roulants, chauffage, etc)

Solution design
- écran vertical 5’’ tactile aux lignes incurvées : innovant et intuitif, l’écran tactile vertical avec son balayage type Swipe (comme sur un smartphone) apporte également de la modernité dans votre logement
- double mode d’affichage : l’affichage en mode portrait apporte un vrai confort visuel, mais vous pouvez à tout moment passer en mode paysage en tapotant deux fois sur l’écran
- détection faciale : grâce à son système de centrage automatique du visiteur à l’écran, le Classe 300EOS with Netatmo assure une parfaite visibilité de la personne à l’écran
- capteur de présence : le capteur intégré au-dessus de l’écran permet l’allumage automatique de l’écran lorsque vous approchez, pour encore plus de réactivité

Accessibilité assurée
- écran équipé d’une amplification du son pour les personnes malentendantes équipées d’une prothèse auditive (en position T)
- touches en relief permettant aux personnes malvoyantes de repérer facilement les boutons "Décrocher/Raccrocher" et "Ouverture de la gâche"

Intéressé ?
Pour intégrer des objets connectés tel que le visiophone connecté à votre installation électrique, contactez un professionnel de l'électricité. Bénéficiez gratuitement du réseau d’artisans électriciens recommandés par Legrand pour vous accompagner dans votre installation domotique de votre maison connectée ! Trouvez un professionnel le plus proche de chez vous !
Le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo a été développé et conçu en collaboration avec les utilisateurs pour répondre à leurs besoins en matière d'ergonomie et d'usages au quotidien, avec notamment l'intégration de l'assistant vocal Alexa dans le visiophone.



Je le veux ! Quelles sont les conditions d'installation ?
La pose du portier Classe 300EOS with Netatmo est-elle garantie par Legrand ?
Legrand vous met en relation avec des installateurs indépendants, signataires de la charte "Electricien Certifié". Sélectionnés et reconnus pour leurs compétences, nos électriciens certifiés sont responsables de la mise en œuvre des produits. Les produits Legrand sont garantis 2 ans à partir de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture.
Vous me proposez un seul installateur ou des installateurs très éloignés de chez moi, est-ce normal ?
En fonction de la localisation et du type de travaux à réaliser, nous ne sommes pas toujours en mesure de transmettre vos coordonnées à plusieurs installateurs disponibles et proches de chez vous.
Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?
Le plus souvent, les devis proposés sont gratuits. Il est cependant préférable de poser la question à l’installateur lors de la prise de rendez-vous.
Les prix de pose des produits sont-ils fixés par Legrand ?
Non, chaque installateur est libre d’appliquer les prix qu’il souhaite. L'installateur électricien reste maître de la réalisation et de son devis. Pour établir un devis, il est préférable que l'installateur puisse observer les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique en place.
J’ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même être mis en relation avec un électricien certifié pour leur installation ?
Vous pouvez bénéficier du service de mise en relation avec un électricien certifié, mais nous vous conseillons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous possédez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.
Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?
Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.
En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?
Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.
Vidéo
Électricien certifié
* Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de réference) et posé selon les contraintes standards de pose :
- contient la pose d’une seule platine de rue, d’un seul poste intérieur
- contient l’Installation de l’alimentation fournie (6 modules) dans le tableau électrique ainsi que la protection par un disjoncteur 2A (nécessite de disposer d’une réserve d’au moins 8 modules dans le tableau électrique)
- présuppose l’utilisation d’un conduit préexistant pour le passage du BUS entre la platine de rue et l’alimentation ainsi qu’entre l’alimentation et le poste intérieur
- se base sur un chantier avec une distance moyenne allant de 20m à 40m entre la platine de rue et l’alimentation
- se base sur une distance d’environ 10m entre l’alimentation et le poste intérieur
- présuppose l’installation du poste intérieur connecté dans une zone de réception Wi-Fi de bonne qualité sans répéteur (réseau Wi-Fi via les box standards du marché)
Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.