Quel est le coût de la recharge complète de ma voiture électrique ?
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc.
Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les heures creuses reste le moyen le plus économique.
Legrand propose des bornes et des prises de recharge répondant aux besoins d’économie.
Diminuer le prix d’une recharge complète
Le moyen le plus économique pour recharger un véhicule électrique est de réduire le temps de charge et de recharger en heures creuses.
Grâce à un dispositif breveté intégré dans la prise GREEN’UP ACCESS, votre véhicule (lorsqu'il est équipé du câble correspondant proposé par l'un des constructeurs automobiles suivants : Citroën, Dacia, DS, Opel, Peugeot, Renault) reconnaît l’utilisation d’une prise renforcée et débloque la charge maximale délivrable par la prise. La charge est 2 fois plus rapide que sur une prise classique. Demandez à votre concessionnaire si votre véhicule est bien compatible avec la technologie GREEN'UP SYSTEM.
Associé à un contacteur HP/HC, vous pourrez programmer la recharge aux horaires les plus avantageux.
Prise GREEN’UP ACCESS connectée
Contrôlez la prise GREEN’UP ACCESS à distance incluse dans le pack de démarrage Drivia with Netatmo. Vous pourrez, via l’application Home + Control ou un assistant vocal :
- piloter votre prise en heures pleines/heures creuses grâce au contacteur connecté inclus dans le pack
- programmer vos temps de recharge
- suivre vos consommations
- contrôler les accès : vous pouvez verrouiller à distance votre prise de recharge (ainsi vous êtes sûr que personne ne se recharge en votre absence)
Faire le plein en un temps record
Pour gagner encore plus de temps de recharge, optez pour les bornes GREEN’UP PREMIUM.
- charge rapide jusqu'à 3,7kW en Mode 2 et jusqu’à 7,4kW en Mode 3
- configuration et pilotage de la borne avec l’application EV CHARGE Light
- bornes disponibles avec 2 points de charge pour la charge simultanée de 2 véhicules
Faites appel à un pro
Tout point de charge dont la puissance délivrée est strictement supérieure à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention IRVE. Découvrez le réseau d'électriciens certifiés par Legrand. Ils seront en mesure d’installer un point de charge chez vous.
Questions fréquentes
Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge. En savoir plus
Existe-t-il des primes ou des aides pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge. En savoir plus
Que garantit la prise Green’up de Legrand pour recharger mon véhicule électrique ?
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les... En savoir plus
Où installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique chez moi ?
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides. En savoir plus
Où recharger sa voiture électrique ?
Pour favoriser le développement de l’éléctromobilité, les points de charge sont déployés partout. Aujourd’hui, il est possible de recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, sur des parkings privés et publics, sur son lieu de travail ou encore sur des... En savoir plus
Comment effectuer l’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique en tant que particulier ?
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.