Rénovation électrique

voir vidéo ▶

Rénover son logement : mise aux normes de l'électricité

Publication le 13 mars 2024

Si vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, afin de respecter les normes en vigueur telles que la norme NF C 15-100 par exemple, il y a deux possibilités pour vos travaux :

-   le refaire et le changer entièrement

ou

-   le mettre à la norme NF C 15-100 grâce à quelques changements, en ajoutant certains appareils modulaires obligatoires par exemple

 

On vous en dit plus ci-dessous sur les étapes à suivre !

Rénover son logement : mise aux normes de l'électricité

Questions fréquentes

Quelle est la norme NF C 15-100 pour la salle de bain ?

Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si... En savoir plus

Comment le thermostat connecté Smarther fonctionne-t-il après la phase de mise en service ?

Une fois la mise en service terminée, le Smarther fonctionne comme un thermostat standard. Il affiche la température mesurée et l'état du système (par une icône et une barre rouge/bleue), et permet de définir manuellement une température de consigne. Une fonction Boost permet par... En savoir plus

Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?

Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus

Quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne ?

Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos... En savoir plus

Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus

Comment choisir son tableau électrique pour une rénovation ?

Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le... En savoir plus

Comment obtenir un devis pour réaliser des travaux d'électricité chez moi ?

Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une... En savoir plus

Quels sont les différents types d'installation électrique ?

En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus

Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?

Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus

Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier... En savoir plus

Quelle norme électrique choisir ?

Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont... En savoir plus

Comment installer un tableau électrique ?

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus

Comment rénover d'anciennes installations électriques ?

Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus

Comment se fait la mise en service de l’électricité ?

Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour... En savoir plus

Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?

Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux.   La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus

Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?

Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse !   Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus

Comment refaire l'électricité dans ma maison sans faire de saignées ?

Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent.   Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il... En savoir plus