Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique.
L’expression « interrupteur sectionneur » recouvre un double mécanisme : d’un côté, celui de l’interrupteur lambda servant de commande pour un éclairage. De l’autre, celui du sectionneur qui va venir séparer le circuit électrique de l’alimentation, via une commande posée sur le tableau électrique.
L'interrupteur sectionneur
Pour bien comprendre ce qu’est un interrupteur sectionneur, il faut d’abord avoir en tête le fonctionnement d’un interrupteur simple. Celui-ci permet d’ouvrir ou de fermer un circuit dans le but d’allumer ou d’éteindre une source d’éclairage.
Quand vous appuyez sur un interrupteur pour éteindre une lampe, le passage du courant s’interrompt. La charge est coupée vous actionnez la fermeture du circuit. Néanmoins, il y a toujours un peu de courant électrique qui circule dans les fils, ce qui signifie que l’interrupteur n’est pas totalement isolé du circuit.
C’est là que l’interrupteur sectionneur entre en jeu. Le sectionneur va « sectionner » le circuit, c’est-à-dire le séparer de l’alimentation électrique via une commande mécanique. Il ne s’agit pas d’une commande d’éclairage mais d’un élément qui va isoler une section du circuit électrique.
En somme, l’interrupteur sectionneur est la combinaison des deux éléments – interrupteur et sectionneur. L’interrupteur est installé dans la pièce dont il commande l’éclairage et le sectionneur se pose à même le tableau électrique (tout comme le disjoncteur et l’interrupteur différentiel).
Pour autant, il ne joue pas le même rôle que l’interrupteur différentiel (qui évite les chocs électriques en cas de surtension) et que le disjoncteur (qui coupe le circuit en charge). L’interrupteur sectionneur coupe toujours un circuit à vide, lorsqu’aucun courant ne passe. Son pouvoir de coupure est faible.
Attention : c'est un impératif, le sectionneur doit être manœuvré seulement lorsque le courant a déjà été coupé par l’interrupteur. Le fait d’enclencher cet élément lorsque le courant passe peut avoir pour conséquence la génération d’un arc électrique, ce qui représente un risque important de brûlures graves.
Quelle est l’utilité d’un interrupteur sectionneur ?
Un interrupteur sectionneur a pour but d’assurer votre sécurité quand vous travaillez sur un circuit électrique. En séparant l’interrupteur du circuit, le sectionneur permet de garantir que l’alimentation est coupée – et que les risques sont levés.
Les recommandations de la norme NF C 15-100 stipulent que toute installation électrique doit être équipée d’une commande permettant sa coupure généralisée, afin de contourner les risques électriques. Des protections divisionnaires (disjoncteurs) viennent couvrir les circuits indépendants.
Il est donc possible de placer l’interrupteur sectionneur en amont du tableau électrique (pour isoler l’ensemble de l’installation) ou en tête du tableau divisionnaire (afin d’isoler un groupe de circuits protégé par un interrupteur différentiel). Dans tous les cas, vous devez effectuer vous même l'intervention, la commande étant manuelle.
L’interrupteur sectionneur est choisi en fonction du volume de pôles électriques à connecter et de son intensité nominale (elle-même relative à l’intensité supportée par le disjoncteur). Notez toutefois que ce dispositif est peu utilisé dans le cadre d’une installation électrique résidentielle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment brancher un appareil en sortie de câble ?
La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration. Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur double poussoir ?
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique.
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.