Comment brancher un appareil en sortie de câble ?
La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.
Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le neutre et la terre) qui proviennent du tableau électrique et arrivent dans la boîte d’encastrement.
Avantages de la sortie de câble
Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, la sortie de câble est le moyen le plus sécurisé pour rendre les fils inaccessibles.
Ce produit assure la protection de votre système électrique, notamment dans les pièces de la maison les plus sensibles (la salle de bain par exemple).
La sortie de câble offre aussi une finition plus harmonieuse lors du branchement de vos appareils électriques.
Zoom sur la norme NF C 15-100
La plupart de vos appareils branchés en sortie de câble sont alimentés par des circuits électriques considérés comme des circuits spécialisés.
La norme NF C 15-100 impose 1 circuit dédié pour alimenter ces appareils électriques :
- lave-linge
- lave-vaisselle
- four électrique
- chauffe-eau
- réfrigérateur
- congélateur
- micro-ondes
- plaques de cuisson (induction, vitrocéramique…)
- prise pour véhicule électrique
- chauffage (1 circuit dédié par tranche de 4500W)
Où installer une sortie de câble ?
Tous les radiateurs doivent être branchés en sortie de câble. En effet, la norme impose de séparer les circuits de prises de courant et les circuits de radiateurs électriques. Chaque appareil de chauffage électrique de votre logement doit être raccordé en sortie de câble.
Salle de bains et cuisine
L’eau favorisant le passage du courant, la salle de bain et la cuisine sont des pièces à risques dans tous le foyer. Si le risque d’électrisation est présent, privilégiez la sortie de câble pour raccorder vos appareils.
En branchant votre sèche-serviette en sortie de câble, vous profitez de la chaleur de votre salle de bain en toute sécurité !
Toutes les autres pièces
Vous remarquerez que vos radiateurs électriques ne possèdent pas de fiche de courant et sont branchés en sortie de câble. Cela permet d’éviter les risques de détachements en cas de manipulation de l’appareil et de protéger le circuit électrique.
Découvrez les sorties de câble pour installer votre radiateur !
Réduire sa consommation avec une sortie de câble connectée
Les appareils de chauffage demandent de la puissance et consomment donc beaucoup d’énergie. Optez pour l’option connectée avec la sortie de câble Céliane with Netatmo ! Chauffez votre maison en faisant des économies sur votre facture et vos consommations !
- éteignez et allumez vos équipements à distance
- programmez vos appareils dans chaque pièce de la maison
- mesurez la consommation énergétique (kWh)
Note : l’installation préalable d’un pack de démarrage vous permettra de poser une sortie de câble connectée.
Confiez vos travaux à un professionnel
Si vous souhaitez réaliser vous-même vos travaux, il est important de maîtriser les bases de l’électricité pour éviter tout accident. Pour plus de sécurité, faites appel à un professionnel qui réalisera votre installation électrique conformément aux normes imposées.
À découvrir aussi
Questions fréquentes
Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer... En savoir plus
Quelle est la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" et le pack extension "Je complète mon éclairage connecté" ?
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur double poussoir ?
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique.
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.