Comment modifier le niveau de rétroéclairage de l'écran du thermostat connecté Smarther

Le niveau de rétroéclairage du Smarther est à sa valeur maximale lorsqu'il est utilisé localement. Lorsque le Smarther est en veille, son niveau de rétroéclairage s'adapte automatiquement à l'intensité lumineuse de la pièce grâce à un algorithme spécifique (il est parfaitement lisible en journée et reste absolument discret la nuit). Depuis l'appli Legrand Thermostat (menu de réglage de l'affichage du thermostat), il est possible de désactiver en permanence le rétroéclairage ou de le définir à une valeur personnalisée.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 23/12 au 03/01 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message