Qu’est-ce qu’une installation électrique en saillie ?
Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par l’intermédiaire de moulures.
Dans le cas d’une prise de courant, par exemple, cette dernière est positionnée sur la paroi et dépasse du mur de quelques centimètres, avec son boîtier visible. Cette façon de faire est privilégiée dans les logements anciens.
Très facile à poser, elle nécessite tout de même le respect de certaines règles essentielles.
Règles pour poser en saillie
La norme NF C 15-100 est à consulter avant de démarrer. Elle dicte, en effet, les règlementations essentielles pour l’installation, et donne de précieuses indications sur les hauteurs de prises préconisées ou les spécificités de certaines pièces (salle de bain, cuisine, etc.)
Il faut également savoir qu’il existe 2 types de prises en saillie : la prise en saillie simple, qui est la plus commune, et celle qui est intégrée à un support en saillie doté de plusieurs prises.
Avant de démarrer toute installation, il faut couper le courant au disjoncteur général et vérifier l’absence de tension à sa sortie.
Coordonner ses prises en saillie à son intérieur
Vous souhaitez que vos prises et interrupteurs en saillie s’accordent visuellement avec votre décoration ?
Vous pouvez les adapter à votre style grâce aux différentes couleurs qui se fondront dans votre intérieur ! Choisissez parmi les modèles saillie des gammes Céliane, dooxie et ASL.
Faites appel à un professionnel
Vous préférez qu’un électricien professionnel réalise la pose de vos prises ou interrupteurs en saillie ?
Contactez un pro certifié par Legrand près de chez vous en le choisissant parmi les professionnels du réseau Électricien certifié !
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Comment fait-on pour ajouter une prise de courant en saillie dans une pièce ?
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape. En savoir plus
Comment poser des interrupteurs en saillie ?
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur. Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un... En savoir plus
Comment déplacer une prise électrique ?
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.