Dans quel sens faut-il actionner un interrupteur ?
Quand il s’agit d’installer un interrupteur ou un poussoir, le sens de montage est uniquement défini par les préférences d’utilisation et les habitudes. En effet, la norme NF C 15-100, qui fixe les règles des installations électriques basse tension en France, n’impose rien à ce sujet.
Actionner un interrupteur standard
Habituellement, la manipulation pour allumer ou éteindre un éclairage à l’aide d’un interrupteur est la suivante :
- appui sur le bas de l’interrupteur = lumière allumée
- appui sur le haut de l’interrupteur = lumière éteinte
Le plus courant : un interrupteur au repos a la partie haute du doigt enfoncé. Cela empêche la poussière de s’accrocher sur la partie supérieure du doigt.
Actionner un interrupteur va-et-vient
Par définition, un interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre une même source lumineuse depuis deux interrupteurs distants. C’est pourquoi dans ce cas précis, il n’y a pas de sens de montage à respecter car la combinaison de ces deux interrupteurs autorise l’allumage ou l’extinction alternativement avec le doigt en haut ou le doigt en bas.
Actionner un poussoir
Pour allumer ou éteindre la lumière à l’aide d’un poussoir, il faut toujours appuyer au même endroit du doigt.
L’appui se fait le plus souvent sur le bas du doigt pour des raisons évidentes de salissure du doigt et d’habitude.
Le poussoir sert à actionner un télérupteur (à partir de trois points de commande) ou une minuterie (couloir, cage d’escalier,…), etc.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.