Comment faire un branchement électrique d'interrupteur ?
Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous devez raccorder les fils électriques aux bornes de l'interrupteur. Voici les étapes à suivre.
Le fonctionnement d’un interrupteur
Un interrupteur simple permet d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique qui, à son tour, permet d’alimenter en courant électrique une ampoule par exemple. Le circuit électrique est ainsi composé de 4 fils électriques différents :
- le fil de terre vert et jaune
- le fil de neutre (N) bleu
- le fil d'alimentation (L) rouge (parfois noir ou marron)
- le fil de phase de coupée violet
Découvrez maintenant les étapes du branchement électrique d'un interrupteur.
Outils nécessaires pour installer un interrupteur
Pour réaliser le branchement de l’interrupteur vous aurez besoin de :
- 1 interrupteur avec plaque de finition
- 1 boîte d'encastrement profondeur 40mm
- de fils électriques 1,5mm²
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat
Étape 1 : raccorder les fils
Démarrez votre chantier en raccordant les fils électriques qui sortent de la boîte d’encastrement aux bornes de l'interrupteur Legrand de la façon suivante : le fil d'alimentation rouge (L) se raccorde sur la borne L et le fil de phase coupée violet se branche sur la borne 1.
Étape 2 : encastrer l’interrupteur
Une fois que vous avez relié les fils électriques à l'interrupteur, installez l’interrupteur Legrand dans la boîte d’encastrement. Prenez soin de ne pas emmêler les fils et de ne pas les pincer entre la boîte d'encastrement et le mur.
Étape 3 : fixer l’interrupteur
Pour fixer l'interrupteur au mur, aidez-vous des vis ou des griffes fournies avec le produit. Pour cette étape, vous avez besoin d’un tournevis plat. Serrez bien les deux côtés de l'interrupteur.
Étape 4 : clipser la plaque de finition
Montez la plaque de finition de votre choix. Appuyez bien aux 4 coins de la plaque : vous devez entendre un petit clic, signal que la plaque est bien clipsée. Le branchement de votre interrupteur est terminé. Pensez à réarmer le disjoncteur pour remettre le courant, puis vérifiez le fonctionnement de l’interrupteur avec le circuit d'éclairage.
Faites-vous aider par un professionnel
Si vous n'êtes pas sûr de réussir seul le branchement de votre interrupteur, faites appel à un électricien certifié Legrand proche de chez vous. C'est la garantie d'un chantier électrique exécuté avec soin et dans le respect des normes de sécurité.
Questions fréquentes
Comment changer un interrupteur ?
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :... En savoir plus
Comment changer un interrupteur va-et-vient ?
Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Que choisir entre un interrupteur ou un va-et-vient ?
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.