Comment faire le branchement électrique d’une prise de courant ?
Pour vous aider à réaliser en toute sécurité le branchement électrique d’une prise de courant, suivez nos conseils.
Matériel nécessaire
Pour la pose d’une prise électrique, vous aurez besoin de :
- 1 prise de courant avec terre
- 1 tournevis plat
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
Pour travailler en toute sécurité
Avant toute chose, et afin de travailler en toute sécurité, la première étape consiste à couper le courant !
Pour cela, mettez le disjoncteur général hors tension. Ce dernier se situe dans votre tableau électrique.
Pour une sécurité optimale, consignez-le avec un cadenas pour éviter toute remise en marche par un autre occupant du logement.
A quoi correspondent les couleurs des fils ?
Les fils électriques sont normés et il existe pour chacun un code couleur à respecter.
Le neutre (N) est représenté par le fil bleu, la phase (L) par le fil rouge (noir ou marron) et la terre par un fil vert et jaune.
Les étapes clés
Avant de procéder au raccordement, il faut tirer une gaine composée de 3 fils électriques (pour la phase, le neutre et la terre) :
- étape 1 : raccordez les fils électriques à la prise (le bleu sur la borne neutre, le vert/jaune sur la borne terre, le rouge ou marron ou noir sur la borne de phase)
- étape 2 : remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et fixez-la avec des vis
- étape 3 : clipsez la plaque de finition de votre choix sur le support de la prise de courant
Plus d’explications dans le tuto ci-dessous !
Faites appel à un pro !
Vous rencontrez des difficultés à brancher votre prise ou vous ne vous sentez pas à l’aise pour le faire ? Faites appel à un électricien certifié par Legrand et rendez-vous sur le site pour trouver un artisan près de chez vous.
Questions fréquentes
Comment brancher une prise électrique ? (câblage)
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y... En savoir plus
Comment tester une prise de courant ?
Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus
Comment déplacer une prise électrique ?
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.