Comment choisir une bonne multiprise ?
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et le nombre de prises électriques dont vous avez besoin.
Quelle puissance choisir pour une multiprise ?
Sur une multiprise, vous ne pouvez pas brancher plus d'appareils électriques qu'elle ne peut en supporter (résistance limitée). C’est pourquoi il existe une puissance à ne pas dépasser. Au maximum, selon les normes, une multiprise autorise une puissance de 3500 watts et un ampérage de 16A. Ces informations sont toujours indiquées sur la multiprise et ne dépendent pas uniquement du nombre de prises de courant qu'elle comprend.
Quelle longueur de câble d’alimentation choisir pour une multiprise ?
Il existe des multiprises avec des câbles d'alimentation de différentes longueurs. En général, le câble d'alimentation est compris entre 0,80m et plusieurs mètres de long. Chez Legrand, nos multiprises avec cordon d'alimentation vont jusqu'à 3m. Vous devez donc mesurer la distance entre l'endroit où sont situés vos appareils et la prise de courant d'alimentation, pour choisir la multiprise la mieux adaptée, ni trop courte, ni trop longue.
Combien de prises de courant par multiprise ?
Les biplites ou multiprise double permettent de brancher deux appareils. Il existe aussi des rallonges multiprises de 3 à 6 prises de courant, parfaitement adaptées pour les branchements intérieurs, avec différents designs, du plus traditionnel au plus soigné, voire ergonomique. Seule la rallonge multiprise pour espace TV propose 4 prises de courant avec terre et 4 prises de courant sans terre, permettant ainsi d'alimenter 8 appareils sur une seule et même multiprise.
À chaque besoin sa multiprise
Très pratique, la multiprise permet de brancher plusieurs appareils électriques sans avoir besoin de modifier son circuit électrique. À chaque besoin, sa multiprise ! Elles servent à alimenter vos équipements (TV, robot de cuisine, ordinateur, etc.), à recharger les batteries (smartphone, portable, etc.), ou encore à rationaliser le rangement des câbles à la maison comme au bureau.
Découvrir les multiprises innovantes Voir tous les produits
Des multiprises aux multiples formes et options
Il existe un large choix de multiprises, avec ou sans options, ne prenez pas de risques, choisissez une multiprise, faites les tests et demandez-nous conseils si besoin :
- multiprise biplite ou triplite, latérale ou frontale, flexible
- multiprise triplite rotative
- multiprise avec importante protection contre la foudre
- multiprise avec prises USB type-A et type-C
- multiprise avec indicateur de charge lumineux
- multiprise multimédia pour organiser les câbles TV, box, console, barre de son, etc. (ranger les câbles de puissance, haute puissance, limite le bourrage de fils fins)
- multiprise avec station de charge à induction pour appareils mobiles
- multiprise avec support tablette
- etc.
Vidéo
Découvrir toutes les multiprises
- Multiprises pour espaces dédiés
Questions fréquentes
Comment rallonger une prise électrique ?
La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements. En savoir plus
Est-il possible de brancher une multiprise avec plusieurs appareils électriques sur la prise de courant connectée ?
Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W.... En savoir plus
Est-ce normal qu'il y ait une tension entre le neutre et la masse ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Où mes données personnelles sont-elles stockées ?
Les données personnelles sont stockées dans le cloud Legrand Netatmo Bticino. En savoir plus
Mon produit Legrand a un problème technique, comment faire une demande de réclamation ?
Pour toute réclamation sur un produit, veuillez nous contacter via le formulaire. Merci de préciser : - la désignation et la réference du produit - description de l'anomalie constatée En savoir plus
Qu'est-ce que la fonction anticipation de chauffe (Auto-Adapt) du Thermostat et des Têtes Thermostatiques Netatmo ?
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de... En savoir plus
L’anticipation de chauffe (Auto-Adapt) ne permet pas d’atteindre les températures de consignes souhaitées ?
Remarques
Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
Explications :
Durant les premières semaines de fonctionnement en période... En savoir plus
Quelle section de câble électrique entre le compteur et le tableau ?
Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
Quel type de gaine électrique choisir pour l’extérieur ?
Il existe plusieurs types de gaines électriques, ou de conduits, pour l’extérieur pour faire passer des câbles ou des fils électriques, courant fort ou courant faible, hors du logement. Chez Legrand, la gamme de conduits cintrables propose des solutions adaptées aux installations en... En savoir plus
Comment tester une prise de courant ?
Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus
Comment s’installe le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est... En savoir plus
Comment sont utilisées les données de mon installation "... with Netatmo" ?
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez... En savoir plus
Comment faire pour programmer la charge de mon véhicule électrique ?
Il existe deux façons de programmer la charge : - Via l'application EV Charge : possibilité de créer un planning de charge- avec un interrupteur (horaire/contacteur heures pleines/heures creuses... voir notice)
En savoir plus
Que protège un disjoncteur ?
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits. En savoir plus
Est-ce normal qu'il y ait une tension entre le neutre et la masse ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Où mes données personnelles sont-elles stockées ?
Les données personnelles sont stockées dans le cloud Legrand Netatmo Bticino. En savoir plus
Qu'est-ce que la fonction anticipation de chauffe (Auto-Adapt) du Thermostat et des Têtes Thermostatiques Netatmo ?
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de... En savoir plus
Comment isoler une prise de courant ?
La question de savoir comment isoler une prise de courant peut concerner deux problématiques distinctes : d’une part, l’isolation de la prise par rapport au circuit électrique. D’autre part, son isolation par rapport au passage de l’air extérieur. Voici comment vous y prendre dans... En savoir plus
Mon produit Legrand a un problème technique, comment faire une demande de réclamation ?
Pour toute réclamation sur un produit, veuillez nous contacter via le formulaire. Merci de préciser : - la désignation et la réference du produit - description de l'anomalie constatée En savoir plus
L’anticipation de chauffe (Auto-Adapt) ne permet pas d’atteindre les températures de consignes souhaitées ?
Remarques
Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
Explications :
Durant les premières semaines de fonctionnement en période... En savoir plus
Quelle section de câble électrique entre le compteur et le tableau ?
Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
Quel type de gaine électrique choisir pour l’extérieur ?
Il existe plusieurs types de gaines électriques, ou de conduits, pour l’extérieur pour faire passer des câbles ou des fils électriques, courant fort ou courant faible, hors du logement. Chez Legrand, la gamme de conduits cintrables propose des solutions adaptées aux installations en... En savoir plus
Quels produits composent le Système d’Alarme Vidéo Intelligent ?
Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo Ces... En savoir plus
Comment sont utilisées les données de mon installation "... with Netatmo" ?
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus
Pourquoi ne pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise ?
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des... En savoir plus
Quel est le meilleur visiophone filaire ?
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.