À quelle hauteur est-il recommandé de placer les interrupteurs ?
Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme N FC 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme N FC 15-100 préconise une hauteur de 90 à 130 centimètres au-dessus du sol fini. Il s’avère que la hauteur standard (généralement appliquée par les électriciens) est précisément de 1,10 m ou 1,20 m.
Tout comme les prises de courant, les interrupteurs ne doivent pas être positionnés au hasard dans les pièces de votre logement. Avant d’installer ou de remplacer vos interrupteurs électriques, prenez soin de vérifier les hauteurs réglementaires prévues par la norme N FC 15-100. Revue de détail.
Hauteur réglementaire des interrupteurs : ce que dit la norme N FC 15-100
La norme N FC 15-100 donne des recommandations concernant tous les aspects d’un circuit électrique, y compris le nombre de points de commande d’éclairage et la hauteur préconisée pour leur installation.
Si l’on se réfère à cette norme, il faut donc :
- Positionner les interrupteurs électriques à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m par rapport au sol ;
- Installer au minimum un point de commande fixe par pièce, situé près de l’accès à ladite pièce.
Attention : la recommandation de hauteur est stipulée par rapport au sol fini, c’est-à-dire avec revêtements posés.
Ces préconisations ont été pensées pour adapter la hauteur des interrupteurs à une utilisation facilitée pour les personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. Chaque interrupteur du domicile doit pouvoir être actionné en position assise comme en position debout.
Notez que ces recommandations sont valables pour tout type d’interrupteur, y compris s’il s’agit de commander autre chose qu’un éclairage (un appareil, des volets roulants électriques, etc.).
Voir la norme NF C 15-100Hauteur standard pour les interrupteurs domestiques
La hauteur standard dépend des pièces concernées par l’installation du ou des points de commande. Dans une chambre, par exemple, un circuit va-et-vient permet de piloter l’éclairage depuis l’entrée mais aussi depuis le lit. Ce faisant, l’interrupteur du lit est le plus souvent situé à 0,90 m afin d’être accessible facilement en position couchée, ce qui permet d’éteindre la lumière sans se lever.
Pour des raisons esthétiques, il est préférable de positionner tous les interrupteurs d’une pièce à la même hauteur (sauf dans le cas du point de commande près d’un lit). Référez-vous à notre guide de choix pour sélectionner les interrupteurs adéquats pour votre domicile.
Voir le guide de choixCombien de points d’éclairage par pièce ?
Nous avons vu qu’il est recommandé d’installer au moins un interrupteur par pièce, proche du point d’accès.
Mais ce n’est pas tout : la norme N FC 15-100 donne également des indications concernant le nombre de points d’éclairage à brancher, et leur positionnement à l’intérieur de la pièce en fonction de la nature de celle-ci.
Dans le détail, vous devez installer un point d’éclairage par pièce, où vous le souhaitez, avec des particularités pour :
- la salle de bain : un point d’éclairage protégé contre les projections d’eau ;
- les pièces de circulation et les dégagements : un point d’éclairage au plafond (point de centre) ou en applique.
N’oubliez pas de vous limiter à 8 points lumineux par circuit électrique !
Questions fréquentes
Comment brancher un interrupteur Legrand ?
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet... En savoir plus
Que choisir entre un interrupteur ou un variateur de lumière ?
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur). Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable... En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Que faire lorsqu'un interrupteur se met à chauffer ou à grésiller ?
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en... En savoir plus
Quel interrupteur choisir pour que la lumière s'éteigne toute seule ?
Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez... En savoir plus
Combien d'interrupteurs est-il conseillé d'installer dans une maison ?
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement... En savoir plus
Que faire quand un interrupteur est bloqué ?
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder. En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Quel interrupteur coupe le neutre ?
Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et... En savoir plus
Combien d’interrupteurs brancher sur un télérupteur ?
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.