Quels types d'ampoules utiliser avec un interrupteur variateur ?
L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée).
Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est possible de faire varier plusieurs ampoules à la fois, à condition qu’elles ne dépassent pas la puissance prévue.
*qui permet de faire varier l'intensité lumineuse
Deux types de variateurs de lumière
Les variateurs de lumière traditionnels sont en 2 fils. Il existe cependant deux types d’interrupteurs variateurs : un premier indiqué "toutes lampes (dimmables)" et un second indiqué "300 W". Seul le premier est compatible LED dimmable. Notez que le marché des LED est très vaste et la fabrication n'est pas normée, ce qui complique l’assurance de compatibilité.
Variateur toutes lampes (dimmables)
Comme son nom l'indique, c'est un variateur pour tous types de lampes dimmables (dont LED dimmable). En détail :
• halogène 400 W
• incandescence 400 W
• halogène TBT (très basse tension) 400 VA (voltampère)
• tube fluo 200 VA
• LED dimmable 75 W ou 10 lampes maximum
Interrupteur variateur 300 W
Ce variateur supporte les lampes dont la charge est égale ou inférieure à 300 W. En détail :
• incandescente 300 W
• halogène 300 W
• halogène TBT avec transformateur ferromagnétique 300 VA
Notez qu'une charge minimale est aussi requise pour le bon fonctionnement d'un variateur. Cette information vous est indiquée dans le tableau de charge présent sur l'emballage du produit.
Dimmable ou non-dimmable ?
Un problème de compatibilité survient si l'ampoule LED n'est pas dimmable. Le terme dimmable appliqué à une ampoule signifie simplement que celle-ci est dotée d'une puissance variable. Avec une ampoule non-dimmable, la luminosité ne peut pas varier. L’ampoule LED compatible variateur est donc dimmable, c’est-à-dire à intensité variable.
Installer un variateur dans une construction neuve
Les deux types de variateurs sont adaptés pour toute installation dans une construction neuve. Si vous souhaitez utiliser des ampoules LED dimmables, dès maintenant ou en prévision d'évolutions à venir, notez que seul l’interrupteur variateur compatible toutes lampes dimmables le permet.
Adapter l'ampoule au variateur
Dans le cadre d'une rénovation, la question du choix du variateur et des ampoules se pose différemment. Si la charge est insuffisante ou au contraire trop importante, il faudra changer les ampoules. C'est très rarement le cas, sauf pour l'utilisation d'ampoules LED qui ne sont pas dimmables.
Remplacer un variateur par un autre
Les nouveaux variateurs apportent des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple :
- la mémoire de niveau, qui permet de rallumer à la même intensité qu'avant la dernière extinction,
- le mode veilleuse, avec une extinction progressive pendant 1 heure.
Il est possible de changer de modèle de variateur facilement, comme pour un interrupteur classique.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.