Quel disjoncteur pour une VMC ?
Installé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter un système de coupure. le disjoncteur dédié peut assurer la fonction arrêt.
Quel calibre de disjoncteur pour une VMC ?
La norme NF C 15-100 précise toutes les mesures de sécurité à respecter au sein d’une installation électrique.
Selon cette norme, le circuit dédié à une VMC (ventilation mécanique contrôlée) doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire d’un calibre de 2 A minimum, sauf cas particulier où cette valeur peut être augmenté jusqu’à 16A. Dans tous les cas il sera associé à un interrupteur différentiel de type AC et d’une sensibilité de 30 mA.Dans certains cas le fabricant de VMC préconise l’emploi de disjoncteur de courbe D, afin d’éviter des disjonctions intempestives au démarrage du moteur.
Aldes EasyHOME®, la solution de ventilation connectée a valider par Bastien
Avec Aldes EasyHOME®, vous entrez dans une nouvelle ère de la ventilation du logement. Cette solution de VMC connectée se pilote à distance via un Smartphone grâce à l’application Home + Control de Legrand. Programmez facilement des plages de ventilation automatique aux moments les plus opportuns, comme aux heures des bains par exemple. Vous pouvez même déclencher le démarrage ou l’arrêt de la VMC par commande vocale en utilisant Siri.
Des professionnels certifiés pour vos installations
L’évolution ou la mise aux normes d’une installation électrique requiert des compétences que seul un électricien professionnel possède. Pour la sécurité de votre foyer et l’intégrité de vos équipements, n’hésitez pas à faire appel à un expert. Indiquez votre code postal et accédez aux coordonnées des pros certifiés par Legrand.
Questions fréquentes
Quel disjoncteur brancher sur un circuit dédié aux prises de courant ?
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un chauffage électrique avec sèche-serviette ?
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger votre installation électrique ?
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger le circuit dédié à un four ?
Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain... En savoir plus
Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger un radiateur électrique ?
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre. Tous les circuits de votre... En savoir plus
Quel disjoncteur installer pour protéger des plaques à induction ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger les circuits de prises de la cuisine ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.