La réglementation autorise-t-elle l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique dans le parking de ma copropriété ?
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic de votre copropriété.
Depuis le 1er janvier 2021, le droit à la prise s’étend aux parkings ouverts.
Qui est concerné ?
Tout occupant d’un immeuble, propriétaire ou locataire, utilisant un véhicule électrique ou hybride rechargeable peut faire valoir son droit à la prise.
Le syndicat de copropriété peut lui aussi entreprendre des démarches pour installer des points de recharge sur les places de parking de sa résidence.
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier du droit à la prise, vous devez être propriétaire ou locataire d’une place de stationnement au sein de la copropriété :
- vous êtes propriétaire : faites votre demande auprès du syndic de la copropriété
- vous êtes locataire : faites votre demande auprès de votre propriétaire et adressez une copie au syndic de la copropriété
Droit à la prise : procédure de demande
Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic de votre copropriété.
Si vous êtes locataire, la demande doit être adressée au propriétaire avec copie au syndic.
Le courrier doit comprendre :
- un devis d’un électricien avec le détail des travaux
- un plan des travaux
La copropriété dispose de 3 mois à compter de la date de réception pour s’opposer à la demande.
En l’absence de motifs sérieux et légitimes, le syndic ne peut s’opposer au déploiement de la solution de recharge.
Autres aides financières
En plus du droit à la prise, des dispositif existent pour vous aider à acquérir un point de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
- programme Advenir : attribué aux logements collectifs pour l’installation de points de charge individuels ou partagés
- crédit d’impôt à la Transition Énergétique (CITE) : le Gouvernement soutient l’acquisition de points de charge avec un crédit d’impôt égal à 75% du prix des dépenses dans la limite de 500€ (frais de pose inclus). Ce crédit est restreint à un système de charge par personne seule et à 2 équipements pour un couple. Ce dispositif convient aux particuliers en maison individuelle ou en logement collectif. Il est valable pour la pose et l'installation de bornes de recharge par un professionnel IRVE (qualifié par un organisme accrédité de type Qualifelec)
Combien va me coûter l’installation ?
Vous souhaitez réaliser un devis pour remplir votre demande de droit à la prise ? Prenez contact gratuitement avec l’un de nos électriciens certifiés Legrand !
Le raccordement des bornes en copropriété ne pouvant se faire que sur un compteur LINKY, il est nécessaire de se rapprocher au préalable d'ENEDIS qui peut déployer gratuitement pour la copropriété la solution publique dans le bâtiment. Après cette démarche, l'électricien certifié pourra installer le coffret de comptage Green'up qui sera ensuite raccordé par ENEDIS.
Questions fréquentes
Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge. En savoir plus
Existe-t-il des primes ou des aides pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge. En savoir plus
Quelle est la réglementation pour installer une borne de recharge pour véhicule électrique sur le parking de mon entreprise ?
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de... En savoir plus
Comment effectuer l'installation de ma prise de recharge pour voiture électrique ?
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,... En savoir plus
Combien coûte l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par... En savoir plus
Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique.
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites... En savoir plus
Comment payer la recharge de sa voiture électrique aux bornes de recharge d'un parking public ?
Les bornes de recharge se déploient dans plusieurs secteurs : parking d’un centre commercial, stationnements publics, etc.
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge.
Les bornes de recharge sur la place... En savoir plus
Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la... En savoir plus
Ai-je des obligations à installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon entreprise ?
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20... En savoir plus
Mon installateur doit-il avoir une formation spécifique pour installer ma borne de recharge pour voiture électrique ?
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la... En savoir plus
Quel type de borne de recharge installer dans ma copropriété ?
Les bornes de recharge Green’up Premium s’intègrent parfaitement dans le cadre d'une copropriété.
La gamme propose plusieurs types de bornes pour s’adapter à vos besoins selon : votre installation électrique (monophasée ou triphasée) le mode de charge la puissance le... En savoir plus
Comment utiliser les bornes de recharge électrique ?
Avant le 1er janvier 2025, la réglementation impose à tous les parkings non résidentiels d’être équipés de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En prévision de cette réglementation, les opérateurs de charge se déploient dans plusieurs secteurs... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.